earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.3
17/07/2021

Configure Controllers with the Configuration Menu Workflow

You download an Application Image that contains a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to configure a device. Use this workflow to implement the Configuration Menu using the eCommission SmartX Controllers mobile application. Related information can be found in the section after the flowchart.

 
action_zoom_plus_stroke Configure controllers with the eCommission application workflow
Figure : Configure controllers with the eCommission application workflow
Transfer the Application Image

Transfer the Application Image to your mobile device or Windows 10 laptop.

Pour plus d'informations, voir Transferring an Application Image File .

Connect to the controller

In the eCommission application, connect to the controller.

Pour plus d'informations, voir Connexion d'un dispositif via Wi-Fi .

Pour plus d'informations, voir Connecting to a Controller through Bluetooth .

Download the Application Image

Download the Application Image to the BACnet/IP controller.

Pour plus d'informations, voir Downloading an Image File to a BACnet/IP Controller .

Download the Configuration Menu to the controller

Download the Configuration Menu to the BACnet/IP controller.

Pour plus d'informations, voir Téléchargement d'un menu Configuration sur un contrôleur BACnet/IP .

Modify the property values

View the property values and modify them if needed.

Pour plus d'informations, voir Modification des propriétés du dispositif depuis le menu Configuration .

  • Configuration Menu
  • Transferring an Application Image File
  • Connexion d'un dispositif via Wi-Fi
  • Connecting to a Controller through Bluetooth
  • Downloading an Image File to a BACnet/IP Controller
  • Téléchargement d'un menu Configuration sur un contrôleur BACnet/IP
  • Modification des propriétés du dispositif depuis le menu Configuration