earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: eCommission SmartX Controller, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0, 7.1
10.09.2024
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Anzeigen eines I/O-Checkout-Berichts

Sie zeigen einen I/O-Test Berichts, wenn der Test aller Objekte im Controller abgeschlossen ist. Der Bericht wird erstellt, wenn Sie einen I/O-Checkout durchführen und die Schaltfläche Speichern auswählen. Der Bericht wird im BACnet/IP-Controller in den Diagnosedateien gespeichert.

Mehr zeigen
action_close

After you have wired the physical inputs and outputs of the controller, you perform I/O checkout to verify that the wiring was done correctly and that the physical inputs and outputs are working properly.

Für weitere Informationen siehe Performing I/O Checkout .

I/O Checkout Status

The I/O checkout status of each input and output can be found in the Inputs and Outputs view. Prior to the first I/O checkout, Status is New . The checkout statuses of all the inputs and outputs in a BACnet/IP device are displayed as the Checkout status of the controller, in the Device List view.

I/O Checkout Report

When you perform I/O checkout and select Save , an I/O checkout report is generated within the BACnet/IP controller. This report is saved to the Diagnostic Files in the BACnet/IP controller and can be viewed from WorkStation onced the device is hosted.

Commissioning Log

During I/O checkout, the eCommission mobile application creates a commissioning log file in which the steps performed are automatically saved. This log file is created in the MP-V controller and can be viewed from WorkStation.

Anzeigen eines I/O-Checkout-Berichts
  1. Wählen Sie auf der Seite Ein- und Ausgänge das Symbol Bericht aus.

  2. Ändern Sie den Berichtsdateinamen im Dialogfeld Bericht exportieren .

  3. Kopieren Sie den Dateipfad, in dem der Bericht gespeichert ist im Feld Ort .

  4. Wählen Sie OK aus.

    Hinweis

    Wählen Sie zum Löschen des I/O-Checkout Berichts die Schaltfläche Bericht löschen rechts oben im Bildschirm.

  • I/O Checkout Overview