earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Visualizzazione di un report di checkout I/O

Visualizza un report di check-out I/O quando è completo il checkout di tutti gli oggetti nel controllore. Il report si crea quando esegui il check-out I/O e selezioni il pulsante Salva . Il report viene salvato nel controller BACnet/IP nei file di diagnostica.

Mostra di più
action_close

After you have wired the physical inputs and outputs of the controller, you perform I/O checkout to verify that the wiring was done correctly and that the physical inputs and outputs are working properly.

Per maggior informazioni, consulta Performing I/O Checkout .

I/O Checkout Status

The I/O checkout status of each input and output can be found in the Inputs and Outputs view. Prior to the first I/O checkout, Status is New . The checkout statuses of all the inputs and outputs in a BACnet/IP device are displayed as the Checkout status of the controller, in the Device List view.

I/O Checkout Report

When you perform I/O checkout and select Save , an I/O checkout report is generated within the BACnet/IP controller. This report is saved to the Diagnostic Files in the BACnet/IP controller and can be viewed from WorkStation onced the device is hosted.

Commissioning Log

During I/O checkout, the eCommission mobile application creates a commissioning log file in which the steps performed are automatically saved. This log file is created in the MP-V controller and can be viewed from WorkStation.

Per visualizzare un report di checkout I/O
  1. Nella pagina Ingressi e uscite , seleziona l'icona Report .

  2. Nella finestra di dialogo Esporta il report , modifica il nome del file del report.

  3. Nella casella Posizione , copia il percorso del file di dove viene memorizzato il report.

  4. Seleziona OK .

    Avviso

    Per cancellare il report del check-out I/O, seleziona il pulsante Cancella report sulla parte in alto a destra dello schermo.

  • I/O Checkout Overview