连接控制器的物理输入和输出后,可以执行 I/O 检出,以验证接线正确完成,且物理输入和输出正常工作。
有关更多信息,请参阅 执行 I/O 检出
.
I/O 检出状态
每个输入和输出的 I/O 检出状态可在
输入和输出
视图中找到。在首次 I/O 检出之前,
状态
为
新
。在
设备列表
视图中,SmartX IP Controller 设备中所有输入和输出的检出状态聚合并显示为控制器的
检出状态
。
当您执行 I/O 检出并选择
保存
时,在 SmartX IP Controller 中生成 I/O 检出报告。该报告保存至 Smartx IP Controller 中的诊断文件,并且在托管设备后,可在 WorkStation 中查看。
调试日志
在 I/O 检出期间,eCommission 应用程序会创建一个调试日志文件,其中执行的步骤将自动保存。该日志文件在 MP-V 控制器中创建,可在 WorkStation 中查看。