Mit einem WLAN-Router, der einen DHCP-Server enthält, können Sie vorübergehend ein WLAN-Netzwerk einrichten, um die mobile Commission Anwendung drahtlos mit dem BACnet/IP-Controller-Netzwerk zu verbinden.
Konfigurieren Sie den DHCP-Server am WLAN-Router nach Bedarf, einschließlich eines passenden IP-Adressbereichs.
Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen auf dem mobilen Gerät, auf dem die mobile Commission Anwendung läuft, um eine Verbindung mit dem WLAN-Router herzustellen.
Aktivieren Sie am Mobilgerät WLAN und verbinden Sie es dann mit dem drahtlosen Netzwerk.
Wählen Sie in der mobilen Commission Anwendung in der Ansicht Verbindung auswählen das WLAN -Symbol
Wählen Sie in der Ansicht Geräteliste die BACnet/IP-Controller für die Verbindung aus.
Mit der mobilen Commission Anwendung können Sie nun nach Bedarf Aufgaben auf den angeschlossenen BACnet/IP-Controllern durchführen.