Si utiliza un router wifi que contenga un servidor DHCP, puede establecer temporalmente una red wifi para conectar la aplicación móvil Commission de forma inalámbrica a la red de controladores BACnet/IP.
Configure el servidor DHCP en el router wifi como sea necesario, incluido el rango de dirección IP adecuado.
Establezca la configuración de red del dispositivo móvil que ejecuta la aplicación móvil Commission para conectarlo al router wifi.
En el dispositivo móvil, habilite el wifi y, a continuación, conéctese a la red inalámbrica.
En la aplicación móvil Commission, en la vista Seleccionar conexión, pulse el icono Wifi para iniciar
En la vista Lista de dispositivos , seleccione los controladores BACnet/IP para establecer la conexión.
Al utilizar la aplicación móvil Commission, ya puede llevar a cabo las tareas que necesite en los controladores BACnet/IP conectados.