À l'aide de l'application mobile eCommission SmartX Controllers, vous équilibrez le débit d'une unité VAV à chaque point de consigne désigné pour obtenir le débit d'air souhaité.
Vous pouvez sélectionner un, deux ou trois points de consigne de débit pour l'équilibrage du débit. La valeur de consigne de débit minimum est sélectionnée par défaut. De plus, vous pouvez également sélectionner la consigne de débit intermédiaire.
Dans la vue Consignes d'équilibrage de l'air , la case à coche Flux intermédiaire point de consigne est désactivée par défaut. Cependant, il est recommandé d'inclure ce point de consigne pour l'équilibrage du débit. Bien que le point de consigne maximum n'ait pas de case à cocher, il est toujours obligatoire d'inclure également ce point de consigne. Cela vous permet d'obtenir une plus grande précision de débit dans toute la plage de débit de fonctionnement de l'unité VAV.
Dans l'application eCommission, sur la page Paramètres du dispositif , cliquez sur Equilibrage du flux .
Sur la page Points de consigne d'équilibrage de l'air , remarquez la case près du champ Flux minimum .
Saisissez les valeurs de point de consigne pour le Flux minimum , Flux intermédiaire , Flux maximum et cliquez sur Suivant .
L'application eCommission émet un message puis vérifie que le registre est en position fermée avant de calculer le décalage de pression de vitesse. S'il n'est pas actuellement fermé, il attend de se fermer.
Le décalage est calculé à ce stade du processus d'équilibrage du débit pour corriger toute erreur de décalage du zéro de pression de vitesse potentiellement significative. De telles erreurs peuvent interférer avec le contrôle de débit près des points de consigne de débit minimum.
La lecture de pression pour la pression de vitesse est alors calculée pendant 10 secondes.
Une fois le calcul du décalage terminé, cliquez sur Oui pour accepter la modification et écrire la valeur dans le contrôleur et continuer.
Cliquez Non pour ignorer le calcul du décalage du zéro.
L'application va maintenant de l'avant et calcule les points de consigne de débit minimum, intermédiaire et maximum.
Une fois ces calculs terminés, le débit de l'unité VAV est équilibré aux points de consigne sélectionnés. Vous êtes maintenant prêt à effectuer une vérification manuelle.