earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 基本功能
产品版本: 2024, 7.0
2025/10/2
请点击查看尚未翻译的更新版本

在 WebStation 中切换工作区

当您想要使用其他工作区(如具有预定义功能的工作区)时可以切换工作区。

显示更多
action_close

The workspace in WorkStation and WebStation is the area where you perform all tasks at your site, such as acknowledging alarms and viewing trend logs.

工作区包含不同的元件,如窗格、列表和视图。可以通过多种不同的方式配置这些元件。您可以隐藏或显示元件,并创建和保存自己的工作区。还可以为您的用户账户所属的用户组复原默认的工作区布局。

当您注销时,WebStation 会使用 cookie 记住您的工作区。再次登录时,您会获得在注销时使用的工作区。如果清理 Web 浏览器,将会重新获得默认工作区。

某些对象在 WorkStation 和 WebStation 中具有特定视图:

  • 报警

  • 文档

  • 图形 (TGML)

  • 事件

  • 趋势图

  • 趋势日志列表

  • 时间表

  • 日历

  • 观察

当您打开没有特定视图的对象时,会显示此对象的“属性”对话框。

面板

Panels are a way to create workspaces that display two or more components in the EcoStruxure BMS software, for example graphics, trend charts, trend list, and alarm views.

有关更多信息,请参阅 面板 .

收藏的页面

You can add pages that you often visit as favorite pages. This makes the favorite pages more accessible.

有关更多信息,请参阅 收藏的页面 .

外部内容

出于安全原因,在 WebStation 内无法打开网页之类的外部内容。

在 WebStation 中切换工作区
  1. 点击 设置 菜单。

  2. 点击你想要使用的工作区。

  • 工作区
  • 设置菜单 – 工作区选项卡