earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Opciones de arquitectura y conexión

arrow1_rotationConectar por cable arrow1_rotationConectar de forma inalámbrica

Puede elegir entre varias opciones diferentes para conectar la aplicación móvil Commission a uno o varios controladores BACnet/IP.

Conectar por cable

Puede utilizar un cable Ethernet CAT5e o CAT6 para conectar un ordenador portátil con Windows que esté ejecutando la aplicación móvil Commission a uno o más controladores BACnet/IP mediante uno de estos dos métodos:

  • Una conexión directa a un puerto Ethernet libre en un controlador

  • Una conexión a un conmutador Ethernet al que también se ha conectado uno o más controladores

Aviso

Al conectar el portátil con la aplicación móvil Commission a uno o más controladores BACnet/IP por cable, debe utilizar uno de los tres métodos de direccionamiento IP:

  • Incluir un servidor DHCP para asignar direcciones dinámicas a los controladores.

  • Cuando no haya ningún servidor DHCP incluido, utilizar AutoIP para asignar direcciones dinámicas a los controladores.

  • Cuando no haya ningún servidor DHCP incluido, asignar direcciones estáticas a los controladores.

Aviso

No es necesario que conozca la dirección IP de la aplicación móvil Commission puesto que no es necesaria para detectar el dispositivo BACnet. Para obtener más información, consulte BACnet Device Discovery .

Aviso

Si la red del controlador no está utilizando el puerto 2 de Ethernet del controlador BACnet/IP, puede conectar la aplicación móvil Commission mediante dicho puerto sin interrupciones o hardware adicional. Si la red del controlador está utilizando el puerto 2 de Ethernet del controlador BACnet/IP (por ejemplo, en topología de red RSTP o conexión en cadena), puede añadir un conmutador o concentrador temporal para garantizar que la conectividad se mantenga mientras la aplicación móvil Commission esté funcionando.

Si no se va a utilizar el puerto 2 de Ethernet, puede desactivar este puerto por motivos de seguridad de la red cambiando la configuración de la propiedad Puerto Ethernet 2 en la pestaña Básico del controlador BACnet/IP. Para obtener más información, consulte BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab .

Un solo controlador
 
action_zoom_plus_stroke Conexión por cable directa utilizando un puerto Ethernet en el controlador
Figura: Conexión por cable directa utilizando un puerto Ethernet en el controlador
 
action_zoom_plus_stroke Conexión por cable utilizando un conmutador Ethernet
Figura: Conexión por cable utilizando un conmutador Ethernet

Para obtener más información, consulte Conexión por cable a un solo controlador BACnet/IP .

Red de controladores
 
action_zoom_plus_stroke Conexión de red por cable utilizando un puerto Ethernet en un controlador
Figura: Conexión de red por cable utilizando un puerto Ethernet en un controlador
 
action_zoom_plus_stroke Conexión de red por cable utilizando un conmutador Ethernet
Figura: Conexión de red por cable utilizando un conmutador Ethernet

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores BACnet/IP por cable .

Conectar de forma inalámbrica

Conecte la aplicación móvil Commission de forma inalámbrica a una red de controladores BACnet/IP mediante un router wifi o un punto de acceso inalámbrico.

Router inalámbrico

En muchos casos, es posible configurar una red wifi temporal mediante un router wifi que contenga un servidor DHCP. El servidor DHCP proporciona direcciones IP a los controladores SBACnet/IP y a la aplicación móvil Commission. El router que elija debe tener un rango de dirección IP configurable.

 
action_zoom_plus_stroke Conexión wifi mediante un router wifi
Figura: Conexión wifi mediante un router wifi

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores de BACnet/IP mediante un router wifi .

Punto de acceso inalámbrico

También puede conectar la aplicación móvil Commission a la red de controladores mediante un punto de acceso inalámbrico. El punto de acceso debe estar conectado en red con un servidor DHCP, que proporciona la dirección IP. Normalmente, el punto de acceso se conecta al puerto 2 del AS-P, que se configura para una IP dual.

 
action_zoom_plus_stroke Conexión wifi mediante un punto de acceso inalámbrico
Figura: Conexión wifi mediante un punto de acceso inalámbrico

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores BACnet/IP mediante un punto de acceso inalámbrico .

  • Commission Mobile Application Overview
  • Flujo de trabajo de conexión para la aplicación móvil Commission
  • BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab
  • Conexión por cable a un solo controlador BACnet/IP
  • Conexión a red de controladores BACnet/IP por cable
  • Conexión a red de controladores de BACnet/IP mediante un router wifi
  • Conexión a red de controladores BACnet/IP mediante un punto de acceso inalámbrico