Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Mostrar una serie de gráfico de tendencias como una lista

Muestra una serie del registro de tendencias como lista cuando quiere comparar todos los valores a la vez.

Mostrar más
action_close

Una lista de registro de tendencias muestra todos los valores de un registro de tendencias en una lista.

Puede abrir la lista de registro de tendencias para ver los valores introducidos en el registro de tendencias. La lista de registro de tendencias presenta los valores con marcas de tiempo.

 
action_zoom_plus_stroke Lista de registro de tendencias en WebStation
Figura: Lista de registro de tendencias en WebStation

Cómo mostrar una serie de gráfico de tendencias como una lista
  1. En WebStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias que desee mostrar como lista.

  2. En la barra de herramientas de Gráfico de tendencias, haga clic en el botón Mostrar como lista

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Listas de registro de tendencias en WebStation