earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Actualización de valores automática en una serie de gráfico de tendencias

Puede actualizad valores automáticamente en una serie de gráfico de tendencias para que siempre vea el último valor.

Mostrar más
action_close

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Estos ajustes se pueden guardar de modo que el gráfico de tendencias se muestre de la misma forma cuando lo abra.

Cómo actualizar los valores automáticamente en una serie de gráfico de tendencias
  1. En WebStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias que desee actualizar automaticamente.

  2. Haga clic en el botón Desplazamiento automático

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Series del gráfico de tendencias en WebStation