earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
12/08/2019
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Acquisizione IP e connettività

Quando ci si connette a una rete nel sito di lavoro, il dispositivo dell'applicazione eCommission deve avere un indirizzo IP dinamico o statico.

Per maggior informazioni, consulta Connecting and Acquiring a Static IP Address .

Opzioni di acquisizione IP

Piattaforma

Indirizzo

Android

DHCP, statico

iOS (Apple)

DHCP, statico

Windows 10

DHCP, statico, indirizzamento link-local

Avviso

Se un dispositivo di rete non riesce a trovare un server DHCP, il dispositivo esegue un'autoconfigurazione e assegna a se stesso un indirizzo IP locale di collegamento.

Per maggior informazioni, consulta Connecting to Single BACnet/IP Controller by Wire .

Ci sono un totale di 65.023 indirizzi IP utilizzabili, che vanno da 169.254.1.0 a 169.254.254.255.

Per maggior informazioni, consulta BACnet/IP Controller Commissioning Scenarios .

Selezione dell'interfaccia di rete

Per utilizzare l'applicazione eCommission su un dispositivo mobile con più di un'interfaccia di rete, è necessario selezionare l'interfaccia che verrà utilizzata. Per fare ciò, determina innanzitutto gli indirizzi IP disponibili per il dispositivo mobile. Puoi trovare l'indirizzo IP assegnato all'interfaccia selezionata visualizzando le impostazioni del dispositivo. Quindi seleziona l'interfaccia con l'indirizzo IP corretto.

Implementazione BBMD

Per utilizzare l'applicazione eCommission quando si è connessi in remoto alla rete del controller, l'applicazione può registrarsi come dispositivo esterno su BBMD. Per configurare l'applicazione per la registrazione su BBMD, digitare l'indirizzo IP del BBMD in Indirizzo BBMD e quindi selezionare Collega .

Quando è presente un indirizzo IP in Indirizzo BBMD , l'applicazione tenta di registrarsi con un BBMD a quell'indirizzo. Se il campo Indirizzo BBMD è vuoto, l'applicazione si connette alla rete locale.

Per connettere l'applicazione eCommission in remoto, è necessario disporre di almeno un BBMD nella subnet a cui ci si sta connettendo. Per accedere all'intera rete BACnet internetwork remota, è necessario disporre di un set di BBMD in rete. Oltre a BBMD è necessario assicurarsi che la rete locale di cui il dispositivo mobile fa parte sia compatibile con la rete remota. In genere, è necessario disporre dell'accesso VPN alla rete remota.

Questo documento non ha lo scopo di istruire l'utente su come configurare un BBMD da utilizzare con l'applicazione eCommission. Per ulteriore assistenza nell'implementazione di BBMD con l'applicazione eCommission, consultare l'amministratore di sistema.

  • Flussi di lavoro tecnici per l'applicazione eCommission
  • Connecting and Acquiring a Static IP Address
  • Connecting to Single BACnet/IP Controller by Wire
  • BACnet/IP Controller Commissioning Scenarios