earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Conceito

Conceito


Produtos: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Engenharia, Dispositivos SmartX IP Controller
Versão do produto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
12-08-2019
Clique para ver a versão atualizada que ainda não foi traduzida

Aquisição de IP e conectividade

Quando se ligar a uma rede no local de trabalho, o dispositivo da aplicação eCommission deve deixar ou um endereço IP dinâmico ou estático.

Para mais informações, consulte Connecting and Acquiring a Static IP Address .

Opções de aquisição de IP

Plataforma

Endereçamento

Android

DHCP, estático

iOS (Apple)

DHCP, estático

Windows 10

DHCP, estático, endereçamento local de ligação

Nota

Se um dispositivo de rede não conseguir encontrar um servidor DHCP, as plataformas do dispositivo executam uma autoconfiguração e atribuem a si próprias um endereço de IP local de ligação.

Para mais informações, consulte Connecting to Single BACnet/IP Controller by Wire .

Existem total de 65,023 endereços de IP usáveis, desde 169.254.1.0 até169.254.254.255.

Para mais informações, consulte BACnet/IP Controller Commissioning Scenarios .

Seleção de interface de rede

Para usar a aplicação eCommission num dispositivo móvel que tenha mais que um interface de rede, você deve selecionar o interface que irá usar. Para fazer isto, determine primeiro o endereço IP que estão disponíveis para o seu dispositivo móvel. Poderá descobrir que o endereço IP atribuído ao interface selecionado visualizando as definições do dispositivo. Depois, seleciona o interface com o endereço IP correto.

Implementação BBMD

Para usar a aplicação eCommission quando está ligado remotamente à rede do controlador, a aplicação consegue registar-se como um dispositivo de terceiros num BBMD. Para configurar a aplicação para se registar num BBMD, introduza o endereço IP do BBMD em Endereço do BBMD e, em seguida, selecione Ligar .

Quando existe um endereço IP em Endereço BBMD , a aplicação tenta registar-se num BBMD nesse endereço. Se o campo do endereço BBMD estiver vazio, a aplicação liga-se à rede local.

Para ligar à aplicação eCommission remotamente, você deve ter no mínimo um BBMD na subrede à qual está ligado. Para aceder à completa BACnet internetwork remota, deve ter uma rede definida de BBMDs. Para além do BBMD, deve garantir que a rede local da qual o dispositivo móvel faz parte é compatível com a rede remota. Tipicamente, isso requer que tenha acesso VPN à rede remota.

Este documento destina-se a dar instruções sobre como configurar um BBMD para usar com a aplicação eCommission. Para mais ajuda com a implementação do BBMD com a aplicação eCommission, consulte o administrador do sistema.

  • Fluxos de trabalho de técnico para aplicação eCommission
  • Connecting and Acquiring a Static IP Address
  • Connecting to Single BACnet/IP Controller by Wire
  • BACnet/IP Controller Commissioning Scenarios