earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: eCommission SmartX Controller, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C, RP-V
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 2023, 2024, 7.0
10.09.2024

Verbindungs-Workflow für die mobile Commission Anwendung

Use this workflow to connect the Commission mobile application to BACnet/IP controllers.

Diesbezügliche Informationen finden Sie in den Abschnitten nach dem Flussdiagramm.

 
action_zoom_plus_stroke Workflow zur Verbindung mit mobilen Commission Anwendungen
Abbildung: Workflow zur Verbindung mit mobilen Commission Anwendungen
Herunterladen, Installieren und Anmelden bei der mobilen Commission Anwendung

Laden Sie die mobile Commission Anwendung herunter, installieren Sie sie, melden Sie sich an und akzeptieren Sie dann die Nutzungsbedingungen .

Für weitere Informationen siehe Logging on to the Commission Mobile Application .

Einschalten der Controller

Schalten Sie die BACnet/IP-Controller ein.

Für weitere Informationen siehe Powering Up MP-C .

Für weitere Informationen siehe Powering Up MP-V .

Für weitere Informationen siehe Powering Up an RP-V Controller .

Vorbereiten einer drahtgebundenen oder drahtlosen Verbindung für die mobile Commission Anwendung

Bereiten Sie eine drahtgebundene oder drahtlose Verbindung für die Verwendung mit dem mobilen Gerät der Commission Anwendung vor.

Verbindungsart

Mehr Informationen

Drahtgebundene Verbindung zu einem einzelnen Controller

Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem einzelnen BACnet/IP-Controller über Kabel .

Drahtgebundene Verbindung zu einem Controller-Netzwerk

Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP-Controllern über Kabel .

Drahtlose Verbindung zu einem Controller-Netzwerk mittels WLAN-Router

Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP-Controllern über einen WLAN-Router .

Drahtlose Verbindung zu einem Controller-Netzwerk mittels drahtlosem Zugangspunkt

Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP Controllern über einen drahtlosen Zugangspunkt .

Starten der mobilen Commission Anwendung und Suchen nach Controllern

Starten Sie die mobile Commission Anwendung und suchen Sie dann die BACnet/IP-Controller im Netzwerk.

Für weitere Informationen siehe Logging on to the Commission Mobile Application .

  • Verbindungs- und Architekturoptionen
  • Logging on to the Commission Mobile Application
  • Powering Up MP-C
  • Powering Up MP-V
  • Powering Up an RP-V Controller
  • Verbinden mit einem einzelnen BACnet/IP-Controller über Kabel
  • Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP-Controllern über Kabel
  • Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP-Controllern über einen WLAN-Router
  • Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP Controllern über einen drahtlosen Zugangspunkt
  • Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application