earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: eCommission SmartX Controller, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2024

Geräteneustart

Verwenden Sie die Funktion Gerät neu starten der mobilen Commission Anwendung, um einen Neustart des BACnet/IP-Controllers durchzuführen. Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten, den BACnet/IP-Controller neu zu starten.

Art des Neustarts

Beschreibung

Warmstart

Führen Sie einen warmen Neustart durch, wenn Sie den Controller zurücksetzen möchten und alle Eigenschaften eines warmen und eines kalten Neustarts beibehalten möchten. Führen Sie einen Warmstart durch, um eine Fehlersuche von Gerätefehlfunktionen durchzuführen.

Kaltstart

Führen Sie einen kalten Neustart durch, wenn Sie den Controller zurücksetzen möchten und alle Eigenschaften eines kalten Neustarts beibehalten möchten, die Eigenschaften eines kalten Neustarts ausschließen. Führen Sie einen kalten Neustart durch, um eine Fehlersuche an den Fehlfunktionen durchzuführen, wenn ein warmer Neustart das Problem nicht behoben hat.

Controller-Datenbank löschen.

Löschen Sie die Controller-Datenbank, um sämtliche Apps im Controller zu löschen, bevor eine neue App gestartet wird. Beim Löschen der Controller-Datenbank werden nur die Netzwerkeinstellungen, RSTP und BACnet ID beibehalten. Als beste Praxis sollte die Controller-Datenbank gelöscht werden, bevor eine neue App im Controller gestartet wird.

Für weitere Informationen siehe Restarting a BACnet/IP Controller .

  • Restarting a BACnet/IP Controller
  • Konfigurieren der BACnet/IP-Geräteeinstellungen