earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Concept

Concept


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2
12/08/2019

Redémarrage du dispositif

Utilisez la fonction Redémarrage du dispositif de l'application mobile eCommission SmartX Controllers pour redémarrer le SmartX IP Controller. Le SmartX IP Controller peut être redémarré de quatre façons différentes.

Type de redémarrage

Description

Démarrage à chaud

Lorsque vous souhaitez réinitialiser le contrôleur et conserver toutes les propriétés de démarrage à chaud/à froid, procédez à un démarrage à chaud. Procédez également à un démarrage à chaud pour dépanner tous les défauts de fonctionnement des dispositifs.

Démarrage à froid

Lorsque vous souhaitez réinitialiser le contrôleur et conserver toutes les propriétés de démarrage à froid mais pas à chaud, procédez à un démarrage à froid. Procédez à un démarrage à froid pour dépanner tout problème de fonctionnement de dispositif si un redémarrage à chaud n'a pas permis de résoudre le problème.

Effacement de la base de données du contrôleur

Effacez la base de données du contrôleur afin d'enlever toute application du contrôleur et avant de déployer une nouvelle application. Le fait d'effacer la base de données du contrôleur vous permettra de conserver uniquement les paramètres du réseau, le RSTP et BACnet ID. De manière générale, mieux vaut toujours effacer la base de données du contrôleur avant de déployer une nouvelle application sur le contrôleur.

Activer les changements d'IP

Lorsque vous avez apporté des modifications à n'importe quel paramètre IP, sélectionnez Activer les changements d'IP pour que les changements prennent effet.

Pour plus d'informations, voir Redémarrage d'un SmartX IP Controller .

  • Redémarrage d'un SmartX IP Controller
  • Configuration des paramètres du SmartX IP Controller