earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
5
概念

概念


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2
2019/8/12

设备重启

可利用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序的 设备重启 功能执行 SmartX IP 控制器的重启。重新启动 SmartX IP 控制器有四种不同方式。

重启类型

描述

热启动

在您希望重置控制器并希望保留所有热启动属性和冷启动属性时,执行热启动。执行热启动,排除所有设备故障。

冷启动

在您希望重置控制器并希望保留所有排除了热启动属性的冷启动属性时,执行冷启动。如果热启动不能解决问题,执行冷启动排除任何设备故障。

擦除控制器数据库

在部署新应用程序之前,擦除控制器数据库以清除控制器中的任何应用程序。擦除控制器数据库将仅保留网络设置、RSTP 和 BACnet ID。作为最佳实践,在向控制器部署新的应用程序之前,擦除控制器数据库。

激活 IP 更改

在您对任何 IP 设置进行更改之后,选择“激活 IP 更改”,以使更改生效。

有关更多信息,请参阅 重启 SmartX IP Controller .

  • 重启 SmartX IP Controller
  • 配置 SmartX IP 控制器设备设置