earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Capture d'un dispositif avec le créateur de listes de contrôleurs

Vous pouvez utiliser la fonction Créateur de listes de contrôleurs de l'application mobile Commission pour capturer les informations sur le périphérique à partir du symbole Digital Matrix figurant sur les étiquettes d'information produit pelables des dispositifs BACnet/IP.

Le Créateur de listes de contrôleurs sauvegarde ces informations en arrière-plan dans un fichier de données qui peut être exporté sous la forme d'un fichier séparé par des virgules à utiliser pour documenter les contrôleurs sur le site de travail.

Pour capturer des informations sur le périphérique à l'aide du Controller List Creator
  1. Dans la vue Connexion , appuyez sur le bouton Controller List Creator

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Dans la boîte de dialogue Créer un projet , tapez un nom dans la zone Nom du projet .

  3. Sélectionnez Créer . Un fichier de données de contrôleur est créé en arrière-plan.

  4. Appuyez sur l'icône Numériser

     
    action_zoom_plus_stroke
    , située en haut de la fenêtre ou au centre de la vue.

    Déclaration

    Si la caméra du dispositif mobile est utilisé pour la première fois avec l'application eCommission,

  5. Pointez la caméra sur le symbole de la matrice de données.

  6. Lorsque la capture d'image réussit, la vue Créateur de liste s'affiche et les champs Modèle , Numéro de série et Ethernet MAC sont remplis de données.

  7. Saisissez une description pour les champs suivants :

    • Dans la zone Emplacement , tapez l'emplacement du périphérique BACnet/IP.

    • Dans la zone Équipement , tapez une brève description de l'équipement associé au périphérique BACnet/IP.

    • Dans la zone Commentaire , tapez un commentaire que vous souhaitez associer au périphérique BACnet/IP.

  8. Continuez à capturer des données à partir de périphériques BACnet/IP supplémentaires si nécessaire.

  9. Lorsque vous avez capturé tous les contrôleurs, sélectionnez le bouton Gestion des fichiers

     
    action_zoom_plus_stroke
    situé en haut de la fenêtre.

  10. Dans la vue Liste des projets , sélectionnez un projet dans la liste.

    Déclaration

    Dans la vue Liste des projets , vous pouvez également consulter la liste des projets existants et supprimer un projet ou en créer un nouveau.

    Pour plus d'informations, voir Gestion des projets dans leManaging Controller List Creator .

  11. Appuyez sur le bouton Exporter

     
    action_zoom_plus_stroke
    pour exporter les données vers un fichier de liste de contrôleurs.

  12. Dans la boîte de dialogue Exporter , copiez le chemin du fichier où se trouve le fichier de liste de contrôleurs. Pour ce faire, sélectionnez le chemin dans la zone de texte Emplacement , choisissez Sélectionner tout , puis sélectionnez Copier pour copier le texte dans le presse-papiers.

  13. Appuyez sur OK pour exporter les données vers un fichier de liste de contrôleurs.

  14. Dans la vue Liste des projets , sélectionnez Continuer .

  15. Recherchez le fichier de liste de contrôleurs en accédant au dossier CommissioningTool\QR Code Report , selon l'une des deux méthodes suivantes :

    Déclaration

    L'organisation des fichiers et la navigation dans la structure du fichier varient d'une plateforme Android à l'autre. Par conséquent, vous devrez peut-être essayer plusieurs approches lors de la recherche du fichier de liste de contrôleurs.

    • Vous pouvez utiliser un utilitaire de navigation sur le dispositif mobile, par exemple l'explorateur de fichiers, pour rechercher le nom du dossier.

    • Vous pouvez suivre le chemin que vous avez précédemment enregistré dans le presse-papiers. Pour ce faire, démarrez un utilitaire de navigation sur le dispositif mobile, par exemple l'explorateur de fichiers, collez le texte du chemin d'accès dans la zone de recherche, puis exécutez la recherche.

Vous avez créé un fichier de liste de contrôleurs, qui peut être utilisé pour documenter les périphériques BACnet/IP dans le système.

  • Commission Mobile Application Overview
  • Gestion des projets dans leManaging Controller List Creator
  • Les données capturées du contrôleur BACnet/IP apparaissent en rouge