earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 2022, 2023, 2024, 7.0
2024/9/10

使用控制器列表创建工具捕获设备

您可以使用 Commission 移动应用程序的控制器列表创建工具功能,从 BACnet/IP 设备撕下的产品信息标签上的数字矩阵符号捕获设备信息。

控制器列表创建工具将这些信息保存在一个数据文件的后台,该数据文件可以导出为逗号分隔文件,用于记录工作现场的控制器。

使用控制器列表创建工具捕获设备信息
  1. 连接 视图中,选择 控制器列表创建工具 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  2. 创建项目 对话框的 项目名称 框中输入一个名称。

  3. 选择 创建 。控制器数据文件在后台创建。

  4. 选择窗口顶部或视图中心的 扫描 图标

     
    action_zoom_plus_stroke

    注释:

    如果是首次将移动设备的相机用于 eCommission 应用程序,您可能需要在移动设备或 Windows 10 笔记本电脑的设置部分,将 eCommission 应用程序的相机访问权限提供给 eCommission 应用程序。

  5. 将相机对准数据矩阵符号。

  6. 当图像捕获成功时,会显示 列表创建工具 视图, 型号 序列号 以太网 MAC 框将自动填充。

  7. 键入以下字段的描述:

    • 位置 框输入 BACnet/IP 设备的位置。

    • 设备 框,输入与 BACnet/IP 设备关联的设备的简短描述。

    • 注释 框,输入要与 BACnet/IP 设备关联的注释。

  8. 根据需要继续从其他 BACnet/IP 设备捕获数据。

  9. 在您捕获了所有控制器之后,选择窗口顶部的 文件管理 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  10. 项目列表 视图中,从列表中选择一个项目。

    注释:

    项目列表 视图中,您还可以查看现有项目的列表并删除项目或创建新项目。

    有关更多信息,请参阅 在控制器列表创建工具中管理项目 .

  11. 选择 导出 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke
    导出数据到控制器列表文件。

  12. 导出 对话框复制控制器列表文件所在的文件路径。为此,请选择 位置 文本框,选择 全选 ,然后选择 复制 以将文本复制到剪贴板。

  13. 选择 确定 导出数据到控制器列表文件。

  14. 项目列表 视图选择 继续

  15. 导航到 CommissioningTool\QR Code Report 文件夹,找到控制器列表文件,以下两种方法任选其一:

    注释:

    文件组织和文件结构内的导航因 Android 平台而异。因此,在搜索控制器列表文件时,您可能需要尝试多种方法。

    • 您可以在移动设备上使用文件导航实用程序(例如文件资源管理器)搜索文件夹名称。

    • 您可以按照您之前保存到剪贴板的路径。为此,请在移动设备上启动文件导航实用程序(例如文件资源管理器),将路径文本粘贴到搜索框,然后执行搜索。

您已创建一个控制器列表文件,该文件可用于记录系统中的 BACnet/IP 设备。

  • Commission Mobile Application Overview
  • 在控制器列表创建工具中管理项目
  • 捕获的 BACnet/IP Controller 数据以红色文本显示