Wenn Sie die mobile Commission Anwendung auf einem Windows-Laptop ausführen, können Sie eine direkte Verbindung zu einem Ethernet-Port eines vernetzten BACnet/IP-Controllers herstellen oder einen Ethernet-Switch verwenden, um eine Verbindung zu einer Gruppe von Controllern herzustellen.
Konfigurieren Sie die Netzwerkverbindungen auf dem mobilen Commission Anwendungscomputer und den BACnet/IP-Controllern:
Für weitere Informationen siehe Konfigurieren der BACnet/IP-Geräteeinstellungen .
Wenn das Netzwerk über einen DHCP-Server verfügt, konfigurieren Sie diese Netzwerkverbindungen für die DHCP-Adressierung.
Wenn das Netzwerk keinen DHCP-Server enthält, konfigurieren Sie diese Netzwerkverbindungen für die statische IP-Adressierung.
Schließen Sie ein Ethernet-Kabel zwischen dem mobilen Commission Anwendungscomputer und Port 1 eines BACnet/IP-Controllers im Netzwerk an. Wenn Sie einen Ethernet-Switch verwenden, verbinden Sie den Computer und die Controller per Ethernet-Kabel mit dem Switch.
Wählen Sie in der mobilen Commission Anwendung in der Ansicht Verbindung auswählen das WLAN -Symbol
Wählen Sie in der Ansicht Geräteliste die BACnet/IP-Controller aus, um die Verbindungen herzustellen.
Mit der mobilen Commission Anwendung können Sie nun nach Bedarf Aufgaben auf den angeschlossenen BACnet/IP-Controllern durchführen.