earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2022, 2023, 2024
10/09/2024
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Conexión a red de controladores BACnet/IP por cable

Si ejecuta la aplicación móvil Commission en un ordenador portátil con el sistema operativo Windows, puede conectarse directamente a un puerto Ethernet en un controlador BACnet/IP conectado por red o utilizar un conmutador Ethernet para conectarse a un grupo de controladores.

Mostrar más
action_close

Use this workflow to connect the Commission mobile application to BACnet/IP controllers.

Puede encontrar información relacionada en las secciones siguientes al gráfico.

 
action_zoom_plus_stroke Flujo de trabajo de conexión para la aplicación móvil Commission
Figura: Flujo de trabajo de conexión para la aplicación móvil Commission
Descargar, instalar y activar la aplicación móvil Commission

Descargue, instale y active la aplicación móvil Commission. A continuación, acepte el acuerdo de Condiciones de uso .

Para obtener más información, consulte Logging on to the Commission Mobile Application .

Encender los controladores

Encender los controladores BACnet/IP

Para obtener más información, consulte Powering Up MP-C .

Para obtener más información, consulte Powering Up MP-V .

Para obtener más información, consulte Powering Up an RP-V Controller .

Preparar una conexión inalámbrica o por cable para la aplicación móvil Commission

Prepare una conexión inalámbrica o por cable para utilizarla con el dispositivo móvil con la aplicación móvil Commission.

Tipo de conexión

Más información

Conexión por cable a un solo controlador

Para obtener más información, consulte Conexión por cable a un solo controlador BACnet/IP .

Conexión por cable a una red de controladores

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores BACnet/IP por cable .

Conexión inalámbrica a una red de controladores mediante un router wifi

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores de BACnet/IP mediante un router wifi .

Conexión inalámbrica a una red de controladores mediante un punto de acceso inalámbrico

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores BACnet/IP mediante un punto de acceso inalámbrico .

Iniciar la aplicación móvil Commission y descubrir los controladores

Inicie la aplicación móvil Commission y, a continuación, encuentre los controladores BACnet/IP en la red.

Para obtener más información, consulte Logging on to the Commission Mobile Application .

Para conectarse por cable a una red de controladores BACnet/IP
  1. Configure las conexiones de red en el ordenador con la aplicación móvil Commission y los controladores BACnet/IP:

    Para obtener más información, consulte Configuración de los ajustes del dispositivo BACnet/IP .

    • Si la red contiene un servidor DHCP, configure estas conexiones de red para el direccionamiento DHCP.

    • Si la red no contiene un servidor DHCP, configure estas conexiones de red para el direccionamiento IP estático.

  2. Conecte un cable Ethernet desde el ordenador con la aplicación móvil Commission hasta el puerto 1 de un controlador BACnet/IP en la red. Si está utilizando un conmutador Ethernet, conecte el ordenador y los controladores al conmutador mediante cables Ethernet.

  3. En la aplicación móvil Commission, en la vista Seleccionar conexión, pulse el icono Wifi para iniciar la

     
    action_zoom_plus_stroke
    conexión de red por Ethernet.

  4. En la vista Lista de dispositivos , seleccione los controladores BACnet/IP para establecer las conexiones.

Al utilizar la aplicación móvil Commission, ya puede llevar a cabo las tareas que necesite en los controladores BACnet/IP conectados.

  • Flujo de trabajo de conexión para la aplicación móvil Commission
  • Configuración de los ajustes del dispositivo BACnet/IP