earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Mapa de calor

A heat map is a graphical representation of data where the values contained in a matrix are represented as colors.

Los mapas de calor habitualmente se utilizan para presentar un registro de tendencias. Se pueden usar para mostrar información como la temperatura, el consumo de agua o el consumo de energía.

El color y la escala de los bloques presentes en el mapa de calor se pueden cambiar para adaptarlo al contenido. Por ejemplo, se puede mostrar la refrigeración en diversos tonos de azul y la calefacción en diferentes tonos de amarillo y rojo.

  • Cómo funcionan los paneles
  • Dashboard Widgets
  • Cómo configurar un mapa de calor