Wenn Sie die mobile Commission Anwendung auf einem Windows-Laptop ausführen, können Sie eine direkte Verbindung zu einem BACnet/IP-Controller über ein Ethernet-Kabel herstellen. Optional können Sie einen Ethernet-Switch verwenden, um den Computer und den BACnet/IP-Controller zu verbinden.
Konfigurieren Sie die Netzwerkverbindungen auf dem mobilen Commission Anwendungscomputer und dem BACnet/IP-Controller für die DHCP-Adressierung.
Für weitere Informationen siehe Konfigurieren der BACnet/IP-Geräteeinstellungen .
Schließen Sie ein Ethernet-Kabel zwischen dem mobilen Commission Anwendungscomputer und Port 1 des BACnet/IP-Controllers an. Wenn Sie einen Ethernet-Switch verwenden, verbinden Sie den Computer und den Controller per Ethernet-Kabel mit dem Switch.
Da kein tatsächlicher DHCP-Server verwendet wird, weisen sowohl der mobile Commission Anwendungscomputer als auch der BACnet/IP-Controller selbst Link-Local-IP-Adressen zu.
Wählen Sie in der mobilen Commission Anwendung in der Ansicht Verbindung auswählen das WLAN -Symbol
Wählen Sie in der Ansicht Geräteliste den BACnet/IP-Controller aus, der die Verbindung herstellen soll.
Mit der mobilen Commission Anwendung können Sie nun nach Bedarf Aufgaben auf dem angeschlossenen BACnet/IP-Controller ausführen.