Si ejecuta la aplicación móvil Commission en un ordenador portátil con el sistema operativo Windows, puede conectarse directamente a un controlador BACnet/IP mediante un cable Ethernet. Si lo prefiere, puede utilizar un conmutador Ethernet para conectar el ordenador y el controlador BACnet/IP.
Configure las conexiones de red en el ordenador con la aplicación móvil Commission y el controlador BACnet/IP para el direccionamiento DHCP.
Para obtener más información, consulte Configuración de los ajustes del dispositivo BACnet/IP .
Conecte un cable Ethernet desde el ordenador con la aplicación móvil Commission hasta el puerto 1 del controlador BACnet/IP. Si está utilizando un conmutador Ethernet, conecte el ordenador y el controlador al conmutador mediante cables Ethernet.
Puesto que no se utiliza un servidor DHCP real, el ordenador con la aplicación móvil Commission y el controlador BACnet/IP asignarán direcciones IP locales de enlace.
En la aplicación móvil Commission, en la vista Seleccionar conexión, pulse el icono Wifi para iniciar la
En la vista Lista de dispositivos , seleccione el controlador BACnet/IP para establecer la conexión.
Al utilizar la aplicación móvil Commission, ya puede llevar a cabo las tareas que necesite en el controlador BACnet/IP conectado.