earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: eCommission SmartX Controller, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2024
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP Controllern über einen drahtlosen Zugangspunkt

Sie können einen drahtlosen Zugangspunkt verwenden, um die mobile Commission Anwendung mit dem BACnet/IP-Controller-Netzwerk zu verbinden.

Mehr zeigen
action_close

Use this workflow to connect the Commission mobile application to BACnet/IP controllers.

Diesbezügliche Informationen finden Sie in den Abschnitten nach dem Flussdiagramm.

 
action_zoom_plus_stroke Workflow zur Verbindung mit mobilen Commission Anwendungen
Abbildung: Workflow zur Verbindung mit mobilen Commission Anwendungen
Herunterladen, Installieren und Anmelden bei der mobilen Commission Anwendung

Laden Sie die mobile Commission Anwendung herunter, installieren Sie sie, melden Sie sich an und akzeptieren Sie dann die Nutzungsbedingungen .

Für weitere Informationen siehe Logging on to the Commission Mobile Application .

Einschalten der Controller

Schalten Sie die BACnet/IP-Controller ein.

Für weitere Informationen siehe Powering Up MP-C .

Für weitere Informationen siehe Powering Up MP-V .

Für weitere Informationen siehe Powering Up an RP-V Controller .

Vorbereiten einer drahtgebundenen oder drahtlosen Verbindung für die mobile Commission Anwendung

Bereiten Sie eine drahtgebundene oder drahtlose Verbindung für die Verwendung mit dem mobilen Gerät der Commission Anwendung vor.

Verbindungsart

Mehr Informationen

Drahtgebundene Verbindung zu einem einzelnen Controller

Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem einzelnen BACnet/IP-Controller über Kabel .

Drahtgebundene Verbindung zu einem Controller-Netzwerk

Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP-Controllern über Kabel .

Drahtlose Verbindung zu einem Controller-Netzwerk mittels WLAN-Router

Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP-Controllern über einen WLAN-Router .

Drahtlose Verbindung zu einem Controller-Netzwerk mittels drahtlosem Zugangspunkt

Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Netzwerk von BACnet/IP Controllern über einen drahtlosen Zugangspunkt .

Starten der mobilen Commission Anwendung und Suchen nach Controllern

Starten Sie die mobile Commission Anwendung und suchen Sie dann die BACnet/IP-Controller im Netzwerk.

Für weitere Informationen siehe Logging on to the Commission Mobile Application .

Herstellen einer Verbindung zu einem Netzwerk von BACnet/IP-Controllern über einen drahtlosen Zugangspunkt
  1. Stellen Sie sicher, dass der Zugangspunkt über ein drahtgebundenes Netzwerk verbunden ist, das einen DHCP-Server enthält.

  2. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen auf dem mobilen Gerät, auf dem die mobile Commission Anwendung läuft, um eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk herzustellen, in dem sich die BACnet/IP-Controller befinden.

  3. Aktivieren Sie am Mobilgerät WLAN und verbinden Sie es dann mit dem drahtlosen Netzwerk.

  4. Wählen Sie in der mobilen Commission Anwendung in der Ansicht Verbindung auswählen das WLAN -Symbol

     
    action_zoom_plus_stroke
    , um das drahtlose Netzwerk zu starten.

  5. Wählen Sie in der Ansicht Geräteliste die BACnet/IP-Controller für die Verbindung aus.

Mit der mobilen Commission Anwendung können Sie nun nach Bedarf Aufgaben auf den angeschlossenen BACnet/IP-Controllern durchführen.

  • Verbindungs-Workflow für die mobile Commission Anwendung
  • Cannot Connect Using Mobile Device with Data Plan