Puede utilizar un punto de acceso inalámbrico para conectar la aplicación móvil Commission a la red de controladores BACnet/IP.
Confirme que el punto de acceso está conectado a una red por cable que contenga un servidor DHCP.
Establezca la configuración de red del dispositivo móvil que ejecuta la aplicación móvil Commission para conectarlo a la red wifi que contiene los controladores BACnet/IP.
En el dispositivo móvil, habilite el wifi y, a continuación, conéctese a la red inalámbrica.
En la aplicación móvil Commission, en la vista Seleccionar conexión, pulse el icono Wifi para iniciar
En la vista Lista de dispositivos , seleccione los controladores BACnet/IP para establecer la conexión.
Al utilizar la aplicación móvil Commission, ya puede llevar a cabo las tareas que necesite en los controladores BACnet/IP conectados.