earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spezifikationen

Spezifikationen


Produkte: Project Configuration Tool
Funktionen: Technik
Produktversion: 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
18.04.2024
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Project Configuration Tool – Version 2

arrow1_rotationEinleitung arrow1_rotationFunktionen arrow1_rotationSpezifikationen
 
action_zoom_plus_stroke Project Configuration Tool
Abbildung: Project Configuration Tool

Einleitung

Project Configuration Tool ist eine leistungsstarkte Software, mit der Sie einen EcoStruxure BMS-Server virtuell konfigurieren können. Mit diesem Tool können Sie Ihren Zeitaufwand minimieren, indem Sie den EcoStructure BMS-Server fern vom Standort konzipieren, programmieren und konfigurieren. Mit dem Project Configuration Tool kann der Anwender den Enterprise Central, Enterprise Server und die Automation Server virtuell laufen lassen und alle Funktionen simulieren, bevor die Server an das Zielbetriebssystem ExoStruxure BMS übergeben werden.

Funktionen

Der Project Configuration Tool Server bietet eine Umgebung, in der sämtliche virtuellen EcoStruxure BMS des Projektes während der Konstruktion laufen können. Das Project Configuration Tool bietet eine Internetbrowser-basierte Benutzerschnittstelle für das Projektmanagement. WorkStation bietet eine voll funktionsfähige Benutzerschnittstelle zur Konfiguration von EcoStruxure BMS-Servern.

Effizientes Projektmanagement

Sie können über Ihren Webbrowser auf den Project Configuration Tool Server zugreifen und ganz einfach Projekte erstellen, virtuelle EcoStruxure BMS-Server erstellen, starten und stoppen und die virtuellen Server auf On-Site-Servern anlegen. Sie können darüber hinaus Projekteigenschaften hinzufügen, um Informationen wie Projektmanager und Beschreibung zu verfolgen.

Virtuelle EcoStruxure BMS-Server

Mit den virtuellen EcoStruxure BMS-Servern können Sie sämtliche Aspekte von Enterprise Central, des Enterprise Servers und der Automation Server simulieren – außer für die Kommunikation mit Feldgeräten. Das Project Configuration Tool nutzt die Hardware-Virtualisierungstechnologie über die Microsoft Hyper-V-Software. Sie können mehrere virtuelle EcoStruxure BMS-Server gleichzeitig zu einem Projekt hinzufügen und Sie können die Server nach Ihrem aktuellen Bedarf starten und stoppen.

Konstruktionseffizienz durch Vorlagen

Die Erstellung von virtuellen Automation Servern aus Vorlagen kann Ihre Konstruktionsarbeit erheblich vereinfachen und dabei helfen, die Konsistenz der Konfigurationen zu verbessern. Mit dem Project Configuration Tool können Sie einen Datensicherungsset für einen Automation Server auswählen, als neue Vorlage speichern und dann mehrere virtuelle Automation Server aus dieser einzelnen Vorlage erstellen. Die Vorlagen werden zur späteren Wiederverwendung in einer Bibliothek gespeichert.

WorkStation für EcoStruxure BMS-Serverkonfiguration
 
action_zoom_plus_stroke WorkStation vom Project Configuration Tool aus gestartet
Abbildung: WorkStation vom Project Configuration Tool aus gestartet

Die Arbeit mit virtuellen EcoStruxure -BMS-Servern in WorkStation ist genauso wie die Arbeit mit Online-EcoStruxureWare BMS-Servern in WorkStation. Es stehen die gleichen leistungsstarken Konstruktionsfunktionen und Tools zur Verfügung, wenn Sie WorkStation über das Project Configuration Tool starten. Zwei verschiedene Farbschemen unterscheiden die Produkte, so dass Sie leicht erkennen können, welches Tool Sie verwenden. Mit WorkStation können Sie Geräte, Bindings, Grafiken, Alarme und weitere für das Projekt erforderliche Objekte erstellen. Weitere Informationen finden Sie in den Angabenblättern zur WorkStation.

Einfache Projektumsetzung

Nutzen Sie die Datensicherungs- und Wiederherstellungsfunktion, um die virtuellen EcoStruxure BMS-Server des Projekts auf dem On-Site Enterprise Central, dem Enterprise Server und auf Automation Servern zu implementieren, um die Konfigurationen herunterzuladen, die Sie entfernt erstellt haben. Nach der Umsetzung können Sie sich mit WorkStation in einem On-Site-EcoStruxure BMS-Server anmelden, um Konfigurationsänderungen vorzunehmen.

Zwei Installationsoptionen

Das Project Configuration Tool kann sowohl mit internen als auch mit externen virtuellen Netzwerk-Switches installiert werden. Bei ausschließlich lokalem Zugriff sollte der externe Switch entweder deaktiviert oder nicht während der Installation konfiguriert werden. Diese Flexibilität sichert, dass die Installation einfach an die Projektanforderungen angepasst werden kann. Darüber hinaus besteht die Flexibiliät, nur die benötigten Serverpakete zu installieren. Wenn neue Versionen von EcoStruxure Building Operation herausgebracht werden, können diese dem vorhandenen Projekt Configuration Tool Server ganz einfach hinzugefügt werden.

Project Configuration Tool should only be deployed in private isolated networks and never be exposed directly to the Internet.

EcoStruxure Building Operation-Softwarekompatibilität

Das Project Configuration Tool unterstützt die EcoStruxure Building Operation-Softwareversion 3.2 und höher.

Spezifikationen

Hardware requirements – Server
Processor power, memory, and storage capacity should be scaled upwards to accommodate targeted system size as impacted by the total quantity of EcoStruxure BMS projects. Project Configuration Tool is tested on a server with an 8-core 3.6 GHz processor, 32 GB of memory, and storage capacity of 1 TB.
Installing Project Configuration Tool and the virtual machine require approximately 50 GB of storage space on the installation drive and 5 GB on the Windows Temp folder, which is typically located on the C drive (C:).
Processor
Intel Core i7-7820X @ 3.60 GHz or higher (at least 4 CPU cores)
Memory
2 GB per running EcoStruxure BMS server
  
Minimum: 16 GB
  
The Virtual Machine is configured by default with 8 GB.
Storage capacity
Minimum: 50 GB and 5 GB in Windows Temp folder
  
Recommended: 1 TB or higher
BIOS
Required BIOS configuration
Intel VT-x or AMD-V virtualization support enabled
Memory and processor capacity
The memory capacity is a function of the number of running servers, devices, and objects in the projects. The memory consumption is approximately 2 GB plus 170 MB x number of running servers. The Virtual Machine is configured by default with 8 GB, which can be changed in Hyper-V. With 4 CPU cores, it is possible to run up to 100 servers. To run 100 to 200 servers, the requirement is 8 CPU cores, and so on. The following guidelines are offered to assist in determining the appropriate size:
Ein leerer EcoStruxure BMS-Server
50 MB
Ein typischer EcoStruxure BMS-Server
170 MB
Ein leerer b3920
0,07 MB
Ein leerer MNB 1000
0,01 MB
Ein Xenta 122 FC
1,5 MB
Ein leerer programmierbarer Xenta
0,04 MB
Ein MNLRF1_FanCoil
0,36 MB
Software requirements
Operating systems
Microsoft Windows 10 (64-bit)
  
Microsoft Windows 11
  
Microsoft Windows Server 2019
  
Microsoft Windows Server 2022
The following Microsoft Windows 10 editions are supported: Pro and Enterprise.
The following Microsoft Windows 11 editions are supported: Pro and Enterprise.
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials.
The following Microsoft Windows Server 2022 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials.
Hyper-V
Hyper-V must be enabled
Required additional software
Microsoft .NET Framework 4.7.2 and later
  
WorkStation version 5.0.3.5001 and later a
Compatibility
EcoStruxure Building Operation server packages
version 3.2 and later
WorkStation
Version 3.2.4, 4.0.5, 5.0.3 und höher
Communication between Project Configuration Tool server and web browser or WorkStation
HTTPS
Non-binary, port not configurable, default 443
Part numbers
Keine Teilenummer oder Lizenz für das Project Configuration Tool. Allerdings erfordert die WorkStation für die Verwendung mit der EcoStruxure BMS-Server-Konfiguration eine WorkStation-Lizenz. Weitere Informationen finden Sie in den Angabenblättern zur WorkStation.