Project Configuration Tool ist eine leistungsstarkte Software, mit der Sie einen EcoStruxure BMS-Server virtuell konfigurieren können. Mit diesem Tool können Sie Ihren Zeitaufwand minimieren, indem Sie den EcoStructure BMS-Server fern vom Standort konzipieren, programmieren und konfigurieren. Mit dem Project Configuration Tool kann der Anwender den Enterprise Central, Enterprise Server und die Automation Server virtuell laufen lassen und alle Funktionen simulieren, bevor die Server an das Zielbetriebssystem ExoStruxure BMS übergeben werden.
Der Project Configuration Tool Server bietet eine Umgebung, in der sämtliche virtuellen EcoStruxure BMS des Projektes während der Konstruktion laufen können. Das Project Configuration Tool bietet eine Internetbrowser-basierte Benutzerschnittstelle für das Projektmanagement. WorkStation bietet eine voll funktionsfähige Benutzerschnittstelle zur Konfiguration von EcoStruxure BMS-Servern.
Project Configuration Tool is available for Windows and for Linux.
Sie können über Ihren Webbrowser auf den Project Configuration Tool Server zugreifen und ganz einfach Projekte erstellen, virtuelle EcoStruxure BMS-Server erstellen, starten und stoppen und die virtuellen Server auf On-Site-Servern anlegen. Sie können darüber hinaus Projekteigenschaften hinzufügen, um Informationen wie Projektmanager und Beschreibung zu verfolgen.
Mit den virtuellen EcoStruxure BMS-Servern können Sie sämtliche Aspekte von Enterprise Central, des Enterprise Servers und der Automation Server simulieren – außer für die Kommunikation mit Feldgeräten. Das Project Configuration Tool für Windows nutzt die Hardware-Virtualisierungstechnologie über die Microsoft Hyper-V-Software. Das Project Configuration Tool für Linux läuft nativ im Betriebssystem. Sie können mehrere virtuelle EcoStruxure BMS-Server gleichzeitig zu einem Projekt hinzufügen und Sie können die Server nach Ihrem aktuellen Bedarf starten und stoppen.
Die Erstellung von virtuellen Automation Servern aus Vorlagen kann Ihre Konstruktionsarbeit erheblich vereinfachen und dabei helfen, die Konsistenz der Konfigurationen zu verbessern. Mit dem Project Configuration Tool können Sie einen Datensicherungsset für einen Automation Server auswählen, als neue Vorlage speichern und dann mehrere virtuelle Automation Server aus dieser einzelnen Vorlage erstellen. Die Vorlagen werden zur späteren Wiederverwendung in einer Bibliothek gespeichert.
Die Arbeit mit virtuellen EcoStruxure -BMS-Servern in WorkStation ist genauso wie die Arbeit mit Online-EcoStruxureWare BMS-Servern in WorkStation. Es stehen die gleichen leistungsstarken Konstruktionsfunktionen und Tools zur Verfügung, wenn Sie WorkStation über das Project Configuration Tool starten. Zwei verschiedene Farbschemen unterscheiden die Produkte, so dass Sie leicht erkennen können, welches Tool Sie verwenden. Mit WorkStation können Sie Geräte, Bindings, Grafiken, Alarme und weitere für das Projekt erforderliche Objekte erstellen. Weitere Informationen finden Sie in den Angabenblättern zur WorkStation.
Nutzen Sie die Datensicherungs- und Wiederherstellungsfunktion, um die virtuellen EcoStruxure BMS-Server des Projekts auf dem On-Site Enterprise Central, dem Enterprise Server und auf Automation Servern zu implementieren, um die Konfigurationen herunterzuladen, die Sie entfernt erstellt haben. Nach der Umsetzung können Sie sich mit WorkStation in einem On-Site-EcoStruxure BMS-Server anmelden, um Konfigurationsänderungen vorzunehmen.
Das Project Configuration Tool kann sowohl mit internen als auch mit externen virtuellen Netzwerk-Switches installiert werden. Bei ausschließlich lokalem Zugriff sollte der externe Switch entweder deaktiviert oder nicht während der Installation konfiguriert werden. Diese Flexibilität sichert, dass die Installation einfach an die Projektanforderungen angepasst werden kann. Darüber hinaus besteht die Flexibiliät, nur die benötigten Serverpakete zu installieren. Wenn neue Versionen von EcoStruxure Building Operation herausgebracht werden, können diese dem vorhandenen Projekt Configuration Tool Server ganz einfach hinzugefügt werden.
Project Configuration Tool should only be deployed in private isolated networks and never be exposed directly to the Internet.
Das Project Configuration Tool unterstützt die EcoStruxure Building Operation-Softwareversion 3.2 und höher.
Hardware requirements – Server | |
Processor power, memory, and storage capacity should be scaled upwards to accommodate targeted system size as impacted by the total quantity of EcoStruxure BMS projects. Project Configuration Tool is tested on a server with an 8-core 3.6 GHz processor, 32 GB of memory, and storage capacity of 1 TB. | |
Installing Project Configuration Tool and the virtual machine require approximately 50 GB of storage space on the installation drive. Project Configuration Tool for Windows also requires 5 GB on the Windows Temp folder, which is typically located on the C drive (C:). | |
Processor
|
Intel Core i7-7820X @ 3.60 GHz or higher (at least 4 CPU cores)
|
Memory
|
2 GB plus 170 MB x number of running EcoStruxure BMS servers
|
Minimum: 16 GB
|
|
The Virtual Machine is configured by default with 8 GB.
|
|
Storage capacity - Project Configuration Tool for Windows
|
Minimum: 50 GB and 5 GB in Windows Temp folder
|
Recommended: 1 TB or higher
|
|
Storage capacity - Project Configuration Tool for Linux
|
Minimum: 50 GB
|
Recommended: 1 TB or higher
|
|
BIOS | |
Required BIOS configuration
|
Intel VT-x or AMD-V virtualization support enabled
|
Memory and processor capacity | |
The memory capacity is a function of the number of running servers, devices, and objects in the projects. The memory consumption is approximately 2 GB plus 170 MB x number of running servers. The Virtual Machine is configured by default with 8 GB, which can be changed in Hyper-V. With 4 CPU cores, it is possible to run up to 100 servers. To run 100 to 200 servers, the requirement is 8 CPU cores. To run 200 to 250 servers, the requirement is 12 CPU cores. The maximum number of running servers is 250. The following guidelines are offered to assist in determining the appropriate size: | |
Ein leerer EcoStruxure BMS-Server
|
50 MB
|
Ein typischer EcoStruxure BMS-Server
|
170 MB
|
Ein leerer b3920
|
0,07 MB
|
Ein leerer MNB 1000
|
0,01 MB
|
Ein Xenta 122 FC
|
1,5 MB
|
Ein leerer programmierbarer Xenta
|
0,04 MB
|
Ein MNLRF1_FanCoil
|
0,36 MB
|
Disk capacity | |
Maximum virtual hard disk size - Project Configuration Tool for Windows
|
200 GB
|
The disk space used depends on the types of configurations. The following guidelines can be used to determine approximately how much disk space will be used: | |
One empty EcoStruxure BMS server
|
100 MB
|
One typical automation server
|
250 MB
|
One typical Enterprise Server
|
500 to 2000 MB
|
100 input/outout points
|
0.5 MB
|
100 trend logs or alarms
|
0.3 MB
|
Graphic
|
1 to 100 MB
|
Program
|
0.1 to 10 MB
|
10 empty MP-C controllers
|
1 MB
|
10 empty Modbus devices
|
0.5 MB
|
100k events
|
25 MB
|
Creating backup
|
Server size + 100 MB
|
Software requirements | |
Operating systems – Project Configuration Tool for Windows
|
Microsoft Windows 10 (64-bit)
|
Microsoft Windows 11
|
|
Microsoft Windows Server 2019
|
|
Microsoft Windows Server 2022
|
|
Microsoft Windows Server 2025
|
|
The following Microsoft Windows 10 editions are supported: Pro and Enterprise. | |
The following Microsoft Windows 11 editions are supported: Pro and Enterprise. | |
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
The following Microsoft Windows Server 2022 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
The following Microsoft Windows Server 2025 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
Operating systems – Project Configuration Tool for Linux
|
Ubuntu 22.04 LTS, Desktop and Server
|
Ubuntu 24.04 LTS, Desktop and Server
|
|
Hyper-V - Project Configuration Tool for Windows
|
Hyper-V must be enabled
|
Required additional software - Project Configuration Tool for Windows
|
Microsoft .NET Framework 4.7.2 and later
|
WorkStation version 5.0.3.5001 and later
a
|
|
a) For WorkStation version 3.2.4 and 4.0.5, it is required to install WorkStation version 5.0.3.5001 (or later) in parallel. For WorkStation version 5.0.3, it is sufficient to install version 5.0.3.5001. For WorkStation versions later than 5.0.3, version 5.0.3.5001 is not needed. | |
Compatibility | |
EcoStruxure Building Operation server packages
|
version 3.2 and later
|
WorkStation
|
Version 3.2.4, 4.0.5, 5.0.3 und höher
|
Communication between Project Configuration Tool server and web browser or WorkStation | |
HTTPS
|
Non-binary, port not configurable, default 443
|
Part numbers | |
Keine Teilenummer oder Lizenz für das Project Configuration Tool. Allerdings erfordert die WorkStation für die Verwendung mit der EcoStruxure BMS-Server-Konfiguration eine WorkStation-Lizenz. Weitere Informationen finden Sie in den Angabenblättern zur WorkStation. |