Project Configuration Tool es una plataforma de ingeniería externa para EcoStruxure BMS. Con esta potente herramienta, podrá reducir al mínimo el tiempo que pasa en el centro. Todo el diseño, la programación y la configuración se pueden hacer fuera del centro. Project Configuration Tool le permite ejecutar los servidores Enterprise Central y Enterprise Server y de automatización de forma virtual y simular todas las funciones antes de desplegar los servidores para el sistema de destino EcoStruxure BMS.
Project Configuration Tool es un conjunto de tres programas de software: Servidor, Cliente y WorkStation. El servidor de Project Configuration Tool ofrece un entorno en el que se pueden ejecutar todos los servidores de EcoStruxure BMS del proyecto mientras se construyen. El cliente de Project Configuration Tool proporciona una interfaz de usuario intuitiva para la gestión de los proyectos. WorkStation es una interfaz de usuario con todas las características para la configuración de los servidores EcoStruxure BMS.
Mediante el cliente de Project Configuration Tool, es posible crear fácilmente proyectos, crear, iniciar y detener servidores de EcoStruxure BMS virtuales y ejecutar los servidores virtuales en los servidores del centro. También se pueden añadir propiedades al proyecto para hacer un seguimiento de la información, tales como los miembros del equipo y la ubicación del centro del proyecto.
Por medio de los servidores EcoStruxure BMS virtuales, es posible simular todos los aspectos del Enterprise Central, Enterprise Server y los servidores de automatización, excepto la comunicación con los dispositivos de campo. Esta potente plataforma está basada en el software Oracle VirtualBox. Es posible añadir varios servidores EcoStruxure BMS virtuales a un proyecto a la vez y también iniciarlos o detenerlos según sus necesidades en cada momento.
La creación de servidores virtuales de automatización a partir de plantillas puede simplificar en gran medida los esfuerzos de ingeniería y ayudar a mejorar la uniformidad de las configuraciones. Con Project Configuration Tool, es posible seleccionar un conjunto de copias de seguridad de un dispositivo de un servidor de automatización, guardarlo como nueva plantilla y, a continuación, crear varios servidores de automatización virtuales a partir de esa plantilla. Las plantillas se almacenan en una biblioteca para poder reutilizarlas cuando se desee.
Trabajar con servidores EcoStruxure BMS virtuales en WorkStation es igual que trabajar con un sistema en línea de servidores EcoStruxure BMS en WorkStation. Esas mismas características y herramientas potentes de ingeniería están disponibles cuando se inicia WorkStation a través de Project Configuration Tool. Los productos están diferenciados con dos esquemas de colores diferentes para que sea fácil saber qué herramienta se está utilizando. Con WorkStation, es posible crear dispositivos, bindings, gráficos, alarmas y otros objetos necesarios para el proyecto. Consulte la hoja de especificaciones de WorkStation para obtener información adicional.
Se ejecutan los sevidores EcoStruxure BMS virtuales del proyecto en el Enterprise Server, Enterprise Central y los dispositivos de automatizacion virtuales del proyecto para descargar las configuraciones que se han creado externamente. Project Configuration Tool permite ejecutar varios servidores EcoStruxure BMS virtuales con un solo comando. Una vez ejecutados, se puede iniciar sesión con WorkStation en un servidor EcoStruxure BMS del centro para realizar cambios en la configuración. Se puede incluso ejecutar un servidor EcoStruxure BMS dos veces si es necesario.
Con Project Configuration Tool, se puede optimizar el uso de memoria del ordenador asignando la memoria del proyecto del modo más eficiente posible para ejecutar los servidores EcoStruxure BMS en el proyecto.
Project Configuration Tool se puede instalar con una configuración independiente o con la configuración del cliente/servidor. Esta flexibilidad garantiza que la instalación se pueda adaptar fácilmente a las exigencias del proyecto. Además, tiene la flexibilidad de instalar solo los paquetes de servidor que sean necesarios. A medida que se lancen nuevas versiones de EcoStruxure Building Operation, podrá añadirlas fácilmente a su servidor Project Configuration Tool existente.
Project Configuration Tool es compatible con la versión 1.8 de servidor EcoStruxure Building Operation y posteriores.
Requisitos de hardware – Cliente | |
Máquina cliente solo | |
Número de ingenieros
|
1
|
Procesador
|
Intel Core i5-3340M @ 2.70 GHz o superior
|
Memoria
|
8 GB o superior
|
Capacidad de almacenamiento
|
1 GB o superior
|
Requisitos de hardware – Standalone | |
La potencia del procesador, la memoria y la capacidad de almacenamiento tienen que ampliarse para admitir tamaño del sistema objetivo afectado por la cantidad total de proyectos de EcoStruxure BMS. Project Configuration Tool se prueba en un servidor con procesador de 8 núcleos a 3,6 GHz, 32 GB de memoria y una capacidad de almacenamiento de 1 TB. | |
El servicio PCT y el Oracle VirtualBox están instalados en la unidad C (C:) y requieren, aproximadamente, 2 GB de espacio de almacenamiento incluso si la base de datos y el programa están instalados en otra unidad. | |
Un proyecto abierto con un máximo de 5 servidores de automatización en funcionamiento | |
Número de ingenieros
|
1
|
Procesador
|
Intel Core i5-3340M @ 2.70 GHz o superior
|
Memoria
|
8 GB o superior
|
Capacidad de almacenamiento
|
50 GB o superior
|
Un proyecto abierto con un máximo de 10 servidores de automatización en funcionamiento | |
Número de ingenieros
|
1
|
Procesador
|
Intel Core i7-4800MQ @ 2,70 GHz o superior
|
Memoria
|
16 GB o superior
|
Capacidad de almacenamiento
|
50 GB o superior
|
Un proyecto abierto con un máximo de 25 servidores de automatización en funcionamiento | |
Número de ingenieros
|
1
|
Procesador
|
Intel Core i7-4800MQ @ 2,70 GHz o superior
|
Memoria
|
32 GB o superior
|
Capacidad de almacenamiento
|
100 GB o superior
|
BIOS | |
Configuración necesaria para la BIOS
|
Asistencia de virtualización de Intel VT-x o AMD-V activada
|
Requisitos de hardware – Servidor | |
La potencia del procesador, la memoria y la capacidad de almacenamiento tienen que ampliarse para admitir tamaño del sistema objetivo afectado por la cantidad total de proyectos de EcoStruxure BMS. Project Configuration Tool se prueba en un servidor con procesador de 8 núcleos a 3,6 GHz, 32 GB de memoria y una capacidad de almacenamiento de 1 TB. | |
El servicio PCT y el Oracle VirtualBox están instalados en la unidad C (C:) y requieren, aproximadamente, 2 GB de espacio de almacenamiento incluso si la base de datos y el programa están instalados en otra unidad. | |
Tres proyectos con un máximo de 10 servidores de automatización por proyecto | |
Número de ingenieros
|
3
|
Procesador
|
Intel Core i7-3930K @ 3,20 GHz
|
Memoria
|
32 GB o superior
|
Capacidad de almacenamiento
|
250 GB o superior
|
Cinco proyectos con un máximo de 20 servidores de automatización por proyecto | |
Número de ingenieros
|
5
|
Procesador
|
Intel Core i7-7820X @ 3,60 GHz o superior
|
Memoria
|
64 GB o superior
|
Capacidad de almacenamiento
|
1 TB o superior
|
Cinco proyectos con un máximo de 20 servidores de automatización por proyecto | |
Número de ingenieros
|
10
|
Procesador
|
Intel Core i7-7820X @ 3,60 GHz o superior
|
Memoria
|
96 GB o superior
|
Capacidad de almacenamiento
|
1 TB o superior
|
BIOS | |
Configuración necesaria para la BIOS
|
Asistencia de virtualización de Intel VT-x o AMD-V activada
|
Capacidad de almacenamiento | |
La capacidad de almacenamiento es una función del número de proyectos y el número de dispositivos y objetos en los proyectos. Las siguientes instrucciones se ofrecen para ayudar a determinar el tamaño apropiado: | |
Un servidor EcoStruxture BMS vacío
|
50 MB
|
Un servidor EcoStruxture BMS común
|
170 MB
|
Uno vacío b3920
|
0,07 MB
|
Uno vacío MNB 1000
|
0,01 MB
|
Un Xenta 122 FC
|
1,5 MB
|
Un Xenta Programable vacío
|
0,04 MB
|
Un MNLRF1_FanCoil
|
0,36 MB
|
Requisitos de software | |
Sistemas operativos
|
Microsoft Windows 10 (64 bits)
|
Microsoft Windows Server 2016
|
|
Microsoft Windows Server 2019
|
|
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows 10 son compatibles: Pro y Enterprise. | |
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2016 son compatibles: Datacenter, Standard y Essentials. | |
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2019 son compatibles: Datacenter, Standard y Essentials. | |
Oracle VirtualBox
|
versión 5.2.44
|
Requisitos de software adicional
|
Microsoft .NET Framework 4.7.2 y versiones posteriores
|
Compatibilidad | |
Software de EcoStruxure Building Operation
|
versión 1.8.1 y posterior
a
|
a) Cada versión de EcoStruxure Building Operation se lanza con un paquete de servidor para Project Configuration Tool. Cuando el paquete para una versión de EcoStruxure Building Operation concreta se instale, Project Configuration tool es compatible con la versión de EcoStruxure Building Operation sin necesidad de actualizar el software de Project Configuration Tool. | |
Comunicación entre el cliente y el servidor de Project Configuration Tool | |
HTTP
|
No binario, puerto configurable, predeterminado 909
|
Comunicación con servidores EcoStruxure BMS en el centro | |
HTTP
|
No binario, puerto configurable, predeterminado 80
|
Números de referencia | |
Project Configuration Tool no cuenta con número de referencia ni licencia. No obstante, WorkStation, cuando se usa con la configuración de servidor EcoStruxure BMS requiere una licencia de WorkStation. Consulte la hoja de especificaciones de WorkStation para obtener información adicional. |