earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos Project Configuration Tool
Funcionalidades: Ingeniería
Versión del producto: 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
18/04/2024
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Project Configuration Tool: versión 2

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke Herramienta de configuración de proyectos
Figura: Herramienta de configuración de proyectos

Introducción

Project Configuration Tool es una potente herramienta de software que le permite realizar la ingeniería virtual de un EcoStruxure BMS. Con esta herramienta, puede minimizar el tiempo invertido in situ diseñando, programando y configurando el EcoStruxure BMS fuera de las instalaciones. Project Configuration Tool le permite ejecutar los servidores Enterprise Central y Enterprise Server y de automatización de forma virtual y simular todas las funciones antes de desplegar los servidores para el sistema de destino EcoStruxure BMS.

Características

El servidor de Project Configuration Tool ofrece un entorno en el que se pueden ejecutar todos los servidores de EcoStruxure BMS del proyecto mientras se construyen. Project Configuration Tool proporciona una interfaz de usuario basada en un navegador web para la gestión de proyectos. WorkStation proporciona una interfaz de usuario con todas las funciones para la configuración de los servidores EcoStruxure BMS.

Gestión eficiente de proyectos

Al utilizar el navegador web para acceder al servidor de Project Configuration Tool, podrá crear proyectos fácilmente, crear, iniciar y detener servidores virtuales EcoStruxure BMS e implementar los servidores virtuales en servidores in situ. También puede añadir propiedades del proyecto para llevar un registro de información como el gestor del proyecto y la descripción.

Servidores EcoStruxure BMS virtuales

Por medio de los servidores EcoStruxure BMS virtuales, es posible simular todos los aspectos del Enterprise Central, Enterprise Server y los servidores de automatización, excepto la comunicación con los dispositivos de campo. Project Configuration Tool aprovecha la tecnología de virtualización de hardware a través del software Microsoft Hyper-V. Es posible añadir varios servidores EcoStruxure BMS virtuales a un proyecto a la vez y también iniciarlos o detenerlos según sus necesidades en cada momento.

Eficiencia en la ingeniería a través de plantillas

La creación de servidores virtuales de automatización a partir de plantillas puede simplificar en gran medida los esfuerzos de ingeniería y ayudar a mejorar la uniformidad de las configuraciones. Con Project Configuration Tool, es posible seleccionar un conjunto de copias de seguridad de un dispositivo de un servidor de automatización, guardarlo como nueva plantilla y, a continuación, crear varios servidores de automatización virtuales a partir de esa plantilla. Las plantillas se almacenan en una biblioteca para poder reutilizarlas cuando se desee.

WorkStation para la configuración de servidores EcoStruxure BMS
 
action_zoom_plus_stroke Estación de trabajo lanzada desde Project Configuration Tool
Figura: Estación de trabajo lanzada desde Project Configuration Tool

Trabajar con servidores EcoStruxure BMS virtuales en WorkStation es igual que trabajar con un sistema en línea de servidores EcoStruxure BMS en WorkStation. Esas mismas características y herramientas potentes de ingeniería están disponibles cuando se inicia WorkStation a través de Project Configuration Tool. Los productos están diferenciados con dos esquemas de colores diferentes para que sea fácil saber qué herramienta se está utilizando. Con WorkStation, es posible crear dispositivos, bindings, gráficos, alarmas y otros objetos necesarios para el proyecto. Consulte la hoja de especificaciones de WorkStation para obtener información adicional.

Ejecución sencilla de un proyecto

Utilizando la funcionalidad de copia de seguridad y restauración, despliegue los servidores virtuales EcoStruxure BMS del proyecto en los servidores Enterprise Central, Enterprise Server y de automatización in situ, para descargar las configuraciones que ha creado fuera de las instalaciones. Una vez ejecutados, se puede iniciar sesión con WorkStation en un servidor EcoStruxure BMS del centro para realizar cambios en la configuración.

Dos opciones de instalación

Project Configuration Tool se puede instalar tanto con conmutadores de red virtuales internos como externos. Únicamente en el caso de acceso local, el interruptor externo debe desactivarse o no configurarse durante la instalación. Esta flexibilidad garantiza que la instalación se pueda adaptar fácilmente a las exigencias del proyecto. Además, tiene la flexibilidad de instalar solo los paquetes de servidor que sean necesarios. A medida que se lancen nuevas versiones de EcoStruxure Building Operation, podrá añadirlas fácilmente a su servidor Project Configuration Tool existente.

Project Configuration Tool should only be deployed in private isolated networks and never be exposed directly to the Internet.

Compatibilidad de EcoStruxure Building Operation

Project Configuration Tool es compatible con la versión 3.2 de servidor EcoStruxure Building Operation y posteriores.

Especificaciones

Hardware requirements – Server
Processor power, memory, and storage capacity should be scaled upwards to accommodate targeted system size as impacted by the total quantity of EcoStruxure BMS projects. Project Configuration Tool is tested on a server with an 8-core 3.6 GHz processor, 32 GB of memory, and storage capacity of 1 TB.
Installing Project Configuration Tool and the virtual machine require approximately 50 GB of storage space on the installation drive and 5 GB on the Windows Temp folder, which is typically located on the C drive (C:).
Processor
Intel Core i7-7820X @ 3.60 GHz or higher (at least 4 CPU cores)
Memory
2 GB per running EcoStruxure BMS server
  
Minimum: 16 GB
  
The Virtual Machine is configured by default with 8 GB.
Storage capacity
Minimum: 50 GB and 5 GB in Windows Temp folder
  
Recommended: 1 TB or higher
BIOS
Required BIOS configuration
Intel VT-x or AMD-V virtualization support enabled
Memory and processor capacity
The memory capacity is a function of the number of running servers, devices, and objects in the projects. The memory consumption is approximately 2 GB plus 170 MB x number of running servers. The Virtual Machine is configured by default with 8 GB, which can be changed in Hyper-V. With 4 CPU cores, it is possible to run up to 100 servers. To run 100 to 200 servers, the requirement is 8 CPU cores, and so on. The following guidelines are offered to assist in determining the appropriate size:
Un servidor EcoStruxture BMS vacío
50 MB
Un servidor EcoStruxture BMS común
170 MB
Uno vacío b3920
0,07 MB
Uno vacío MNB 1000
0,01 MB
Un Xenta 122 FC
1,5 MB
Un Xenta Programable vacío
0,04 MB
Un MNLRF1_FanCoil
0,36 MB
Software requirements
Operating systems
Microsoft Windows 10 (64-bit)
  
Microsoft Windows 11
  
Microsoft Windows Server 2019
  
Microsoft Windows Server 2022
The following Microsoft Windows 10 editions are supported: Pro and Enterprise.
The following Microsoft Windows 11 editions are supported: Pro and Enterprise.
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials.
The following Microsoft Windows Server 2022 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials.
Hyper-V
Hyper-V must be enabled
Required additional software
Microsoft .NET Framework 4.7.2 and later
  
WorkStation version 5.0.3.5001 and later a
Compatibility
EcoStruxure Building Operation server packages
version 3.2 and later
WorkStation
versiones 3.2.4, 4.0.5, 5.0.3 y posteriores
Communication between Project Configuration Tool server and web browser or WorkStation
HTTPS
Non-binary, port not configurable, default 443
Part numbers
Project Configuration Tool no cuenta con número de referencia ni licencia. No obstante, WorkStation, cuando se usa con la configuración de servidor EcoStruxure BMS requiere una licencia de WorkStation. Consulte la hoja de especificaciones de WorkStation para obtener información adicional.