Project Configuration Tool est un puissant outil logiciel qui permet de concevoir virtuellement une installation EcoStruxure BMS. Grâce à cet outil, vous pouvez minimiser le temps passé sur site en concevant, programmant et configurant EcoStruxure BMS hors site. Project Configuration Tool vous permet d'exécuter virtuellement Enterprise Central, Enterprise Server et les serveurs d'automatisation, ainsi que de simuler toutes les fonctions avant de déployer les serveurs sur le système EcoStruxure BMS cible.
Le serveur Project Configuration Tool fournit un environnement au sein duquel tous les serveurs EcoStruxure BMS virtuels du projet peuvent être exécutés au cours de leur phase d'ingénierie. Project Configuration Tool fournit une interface utilisateur basée sur un navigateur Web pour la gestion de projet. WorkStation est une interface utilisateur complète pour la configuration de serveurs EcoStruxure BMS.
Project Configuration Tool is available for Windows and for Linux.
En utilisant votre navigateur Web pour accéder au serveur Project Configuration Tool, vous pouvez facilement créer des projets, créer, démarrer et arrêter des serveurs virtuels EcoStruxure BMS et déployer des serveurs virtuels sur des serveurs sur site. Vous pouvez également ajouter des propriétés de projet afin d'assurer le suivi d'informations telles que le chef de projet et la description du projet.
Les serveurs EcoStruxure BMS virtuels vous permettent de simuler tous les aspects des serveurs Enterprise Central, Enterprise Server et des serveurs d'automatisation, à l'exception des communications avec les périphériques sur site. Project Configuration Tool pour Windows tire parti de la technologie de virtualisation matérielle via le logiciel Microsoft Hyper-V. Project Configuration Tool pour Linux s'exécute en mode natif dans le système d'exploitation. Il vous offre la possibilité d'ajouter simultanément plusieurs serveurs EcoStruxure BMS virtuels à un projet, et vous permet de démarrer et d'arrêter les serveurs en fonction de vos besoins actuels.
La création de serveurs d'automatisation virtuels à partir de modèles peut simplifier considérablement vos efforts d'ingénierie et améliorer la cohérence des configurations. Project Configuration Tool vous permet de sélectionner un ensemble de sauvegarde pour un Automation Server, de l'enregistrer en tant que nouveau modèle, puis de créer plusieurs Automation Server virtuels à partir de ce modèle unique. Les modèles sont enregistrés dans une bibliothèque pour vous permettre de les réutiliser facilement.
L’utilisation de serveurs EcoStruxure BMS virtuels dans WorkStation équivaut à l’utilisation de serveurs EcoStruxure BMS en ligne dans WorkStation. Vous disposez des mêmes fonctionnalités et des mêmes outils d'ingénierie lorsque vous démarrez WorkStation depuis Project Configuration Tool. Les produits étant différenciés par des couleurs différentes, vous pouvez facilement identifier l'outil que vous utilisez. Workstation vous permet de créer des périphériques, des bindings, des graphiques, des alarmes et autres objets dont vous avez besoin pour votre projet. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications de Workstation.
À l'aide de la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration, vous déployez les serveurs EcoStruxure BMS virtuels du projet sur l'Enterprise Central, l'Enterprise Server et les serveurs d'automatisation sur site pour pouvoir ensuite télécharger les configurations que vous avez créées hors site. Une fois le déploiement effectué, vous pouvez vous connecter avec Workstation à un serveur EcoStruxure BMS sur site afin d'apporter des modifications à la configuration.
Project Configuration Tool peut être installé avec des commutateurs de réseau virtuel internes et externes. Pour un accès local uniquement, le commutateur externe doit être désactivé ou non configuré lors de l'installation. Une telle flexibilité permet d'adapter l'installation en toute simplicité aux spécifications du projet. Vous avez également la possibilité d'installer uniquement les packs de serveur dont vous avez besoin. Vous pouvez ajouter facilement de nouvelles versions d'EcoStruxure Building Operation à votre serveur Project Configuration Tool et ce, au fur et à mesure de leur publication.
Project Configuration Tool should only be deployed in private isolated networks and never be exposed directly to the Internet.
Project Configuration Tool est compatible avec le logiciel EcoStruxure Building Operation 3.2 et version ultérieure.
Hardware requirements – Server | |
Processor power, memory, and storage capacity should be scaled upwards to accommodate targeted system size as impacted by the total quantity of EcoStruxure BMS projects. Project Configuration Tool is tested on a server with an 8-core 3.6 GHz processor, 32 GB of memory, and storage capacity of 1 TB. | |
Installing Project Configuration Tool and the virtual machine require approximately 50 GB of storage space on the installation drive. Project Configuration Tool for Windows also requires 5 GB on the Windows Temp folder, which is typically located on the C drive (C:). | |
Processor
|
Intel Core i7-7820X @ 3.60 GHz or higher (at least 4 CPU cores)
|
Memory
|
2 GB plus 170 MB x number of running EcoStruxure BMS servers
|
Minimum: 16 GB
|
|
The Virtual Machine is configured by default with 8 GB.
|
|
Storage capacity - Project Configuration Tool for Windows
|
Minimum: 50 GB and 5 GB in Windows Temp folder
|
Recommended: 1 TB or higher
|
|
Storage capacity - Project Configuration Tool for Linux
|
Minimum: 50 GB
|
Recommended: 1 TB or higher
|
|
BIOS | |
Required BIOS configuration
|
Intel VT-x or AMD-V virtualization support enabled
|
Memory and processor capacity | |
The memory capacity is a function of the number of running servers, devices, and objects in the projects. The memory consumption is approximately 2 GB plus 170 MB x number of running servers. The Virtual Machine is configured by default with 8 GB, which can be changed in Hyper-V. With 4 CPU cores, it is possible to run up to 100 servers. To run 100 to 200 servers, the requirement is 8 CPU cores. To run 200 to 250 servers, the requirement is 12 CPU cores. The maximum number of running servers is 250. The following guidelines are offered to assist in determining the appropriate size: | |
Un serveur EcoStruxure BMS vide
|
50 Mo
|
Un serveur EcoStruxure BMS type
|
170 Mo
|
Un b3920 vide
|
0,07 Mo
|
Un MNB 1000 vide
|
0,01 Mo
|
Un Xenta 122 FC
|
1,5 Mo
|
Un Xenta programmable vide
|
0,04 Mo
|
Un MNLRF1_FanCoil
|
0,36 Mo
|
Disk capacity | |
Maximum virtual hard disk size - Project Configuration Tool for Windows
|
200 GB
|
The disk space used depends on the types of configurations. The following guidelines can be used to determine approximately how much disk space will be used: | |
One empty EcoStruxure BMS server
|
100 MB
|
One typical automation server
|
250 MB
|
One typical Enterprise Server
|
500 to 2000 MB
|
100 input/outout points
|
0.5 MB
|
100 trend logs or alarms
|
0.3 MB
|
Graphic
|
1 to 100 MB
|
Program
|
0.1 to 10 MB
|
10 empty MP-C controllers
|
1 MB
|
10 empty Modbus devices
|
0.5 MB
|
100k events
|
25 MB
|
Creating backup
|
Server size + 100 MB
|
Software requirements | |
Operating systems – Project Configuration Tool for Windows
|
Microsoft Windows 10 (64-bit)
|
Microsoft Windows 11
|
|
Microsoft Windows Server 2019
|
|
Microsoft Windows Server 2022
|
|
Microsoft Windows Server 2025
|
|
The following Microsoft Windows 10 editions are supported: Pro and Enterprise. | |
The following Microsoft Windows 11 editions are supported: Pro and Enterprise. | |
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
The following Microsoft Windows Server 2022 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
The following Microsoft Windows Server 2025 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
Operating systems – Project Configuration Tool for Linux
|
Ubuntu 22.04 LTS, Desktop and Server
|
Ubuntu 24.04 LTS, Desktop and Server
|
|
Hyper-V - Project Configuration Tool for Windows
|
Hyper-V must be enabled
|
Required additional software - Project Configuration Tool for Windows
|
Microsoft .NET Framework 4.7.2 and later
|
WorkStation version 5.0.3.5001 and later
a
|
|
a) For WorkStation version 3.2.4 and 4.0.5, it is required to install WorkStation version 5.0.3.5001 (or later) in parallel. For WorkStation version 5.0.3, it is sufficient to install version 5.0.3.5001. For WorkStation versions later than 5.0.3, version 5.0.3.5001 is not needed. | |
Compatibility | |
EcoStruxure Building Operation server packages
|
version 3.2 and later
|
WorkStation
|
versions 3.2.4, 4.0.5, 5.0.3 et ultérieures
|
Communication between Project Configuration Tool server and web browser or WorkStation | |
HTTPS
|
Non-binary, port not configurable, default 443
|
Part numbers | |
Aucune référence de pièce ni licence spécifique pour Project Configuration Tool. La WorkStation utilisée pour la configuration du serveur EcoStruxure exige une licence Workstation. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications de Workstation. |