Project Configuration Tool est une plateforme d'ingénierie hors site pour EcoStruxure Building Operation. Cet outil puissant vous permet de limiter le temps passé sur site. Tous les travaux de conception, de programmation et de configuration peuvent être effectués hors site. Project Configuration Tool vous permet d'exécuter virtuellement Enterprise Central, Enterprise Server et les serveurs d'automatisation, ainsi que de simuler toutes les fonctions avant de déployer les serveurs sur le système GTB EcoStruxure cible.
Project Configuration Tool est une suite de trois programmes logiciels : serveur, client et WorkStation. Le serveur Project Configuration Tool fournit un environnement au sein duquel tous les serveurs EcoStruxure virtuels du projet peuvent être exécutés au cours de leur phase d'ingénierie. Le client Project Configuration Tool fournit une interface utilisateur intuitive pour la gestion des projets. Workstation est une interface utilisateur complète pour la configuration des serveurs EcoStruxure.
Le client Project Configuration Tool vous permet de développer facilement des projets, de créer, démarrer et arrêter des serveurs EcoStruxure, et de déployer les serveurs virtuels sur des serveurs sur site. Vous pouvez également ajouter des propriétés de projet afin d'assurer le suivi d'informations telles que les noms des membres de l'équipe de projet et l'emplacement du site.
Les serveurs GTB EcoStruxure virtuels vous permettent de simuler tous les aspects des serveurs Enterprise Central, Enterprise Server et des Automation Server, à l'exception des communications avec les périphériques sur site. Cette puissante plateforme est basée sur le logiciel Oracle VirtualBox. Elle vous offre la possibilité d'ajouter simultanément plusieurs serveurs EcoStruxure virtuels à un même projet, et vous permet de démarrer et d'arrêter les serveurs en fonction de vos besoins.
La création de serveurs d'automatisation virtuels à partir de modèles peut simplifier considérablement vos efforts d'ingénierie et améliorer la cohérence des configurations. Project Configuration Tool vous permet de sélectionner un ensemble de sauvegarde pour un Automation Server, de l'enregistrer en tant que nouveau modèle, puis de créer plusieurs Automation Server virtuels à partir de ce modèle unique. Les modèles sont enregistrés dans une bibliothèque pour vous permettre de les réutiliser facilement.
Dans WorkStation, l'utilisation de serveurs EcoStruxure Building Operation virtuels équivaut à utiliser des serveurs EcoStruxure en ligne. Vous disposez des mêmes fonctionnalités et des mêmes outils d'ingénierie lorsque vous démarrez WorkStation depuis Project Configuration Tool. Les produits étant différenciés par des couleurs différentes, vous pouvez facilement identifier l'outil que vous utilisez. Workstation vous permet de créer des périphériques, des bindings, des graphiques, des alarmes et autres objets dont vous avez besoin pour votre projet. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications de Workstation.
Vous déployez les serveurs GTB EcoStruxure virtuels du projet sur l'Enterprise Central, l'Enterprise Server et les Automation Server sur site pour pouvoir ensuite télécharger les configurations que vous avez créées hors site. Project Configuration Tool vous permet de déployer plusieurs serveurs EcoStruxure virtuels à partir d'une seule et même commande. Une fois le déploiement effectué, vous pouvez vous connecter avec Workstation à un serveur EcoStruxure sur site afin d'apporter des modifications à la configuration. Vous pouvez même déployer une seconde fois un serveur EcoStruxure, si nécessaire.
Project Configuration Tool vous permet d'optimiser l'utilisation de la mémoire de l'ordinateur grâce à une affectation la plus efficace possible de la mémoire du projet en vue d'exécuter les serveurs EcoStruxure virtuels au sein du projet.
Project Configuration Tool peut être installé sous forme de configuration autonome ou de client/serveur. Une telle flexibilité permet d'adapter l'installation en toute simplicité aux spécifications du projet. Vous avez également la possibilité d'installer uniquement les packs de serveur dont vous avez besoin. Vous pouvez ajouter facilement de nouvelles versions d'EcoStruxure Building Operation à votre serveur Project Configuration Tool et ce, au fur et à mesure de leur publication.
Project Configuration Tool est compatible avec le logiciel EcoStruxure Building Operation 1.8 et version ultérieure.
Matériel requis - Client | |
Machine client uniquement | |
Nombre d'ingénieurs
|
1
|
Processeur
|
Intel Core i5-3340M à 2,70 GHz ou plus
|
Mémoire
|
8 Go ou plus
|
Capacité de stockage
|
1 Go ou plus
|
Matériel requis - Dispositif autonome | |
La puissance du processeur, la mémoire et la capacité de stockage sur le disque dur doivent être adaptés à la taille cible du système, telle que déterminée par le nombre total de projets EcoStruxure. Project Configuration Tool est testé sur un serveur équipé d’un processeur de 3,6 GHz à 8 cœurs, d’une mémoire de 32 Go et d’une capacité de stockage de 1 To. | |
Le service PCT et l'Oracle VirtualBox sont installés sur le lecteur C (C :) et nécessitent environ 2 Go d'espace de stockage même si la base de données et le programme sont installés sur un autre lecteur. | |
Un projet ouvert avec un maximum de 5 serveurs d'automatisation en cours d'exécution | |
Nombre d'ingénieurs
|
1
|
Processeur
|
Intel Core i5-3340M à 2,70 GHz ou plus
|
Mémoire
|
8 Go ou plus
|
Capacité de stockage
|
50 Go ou plus
|
Un projet ouvert avec un maximum de 10 serveurs d'automatisation en cours d'exécution | |
Nombre d'ingénieurs
|
1
|
Processeur
|
Intel Core i7-4800MQ à 2,70 GHz ou plus
|
Mémoire
|
16 Go ou plus
|
Capacité de stockage
|
50 Go ou plus
|
Un projet ouvert avec un maximum de 25 serveurs d'automatisation en cours d'exécution | |
Nombre d'ingénieurs
|
1
|
Processeur
|
Intel Core i7-4800MQ à 2,70 GHz ou plus
|
Mémoire
|
32 Go ou plus
|
Capacité de stockage
|
100 Go ou plus
|
BIOS | |
Configuration BIOS requise
|
Aide à la virtualisation Intel VT-x ou AMD-V activée
|
Matériel requis - Serveur | |
La puissance du processeur, la mémoire et la capacité de stockage sur le disque dur doivent être adaptés à la taille cible du système, telle que déterminée par le nombre total de projets EcoStruxure. Project Configuration Tool est testé sur un serveur équipé d’un processeur de 3,6 GHz à 8 cœurs, d’une mémoire de 32 Go et d’une capacité de stockage de 1 To. | |
Le service PCT et l'Oracle VirtualBox sont installés sur le lecteur C (C :) et nécessitent environ 2 Go d'espace de stockage même si la base de données et le programme sont installés sur un autre lecteur. | |
Trois projets avec un maximum de 10 serveurs d'automatisation exécutés par projet | |
Nombre d'ingénieurs
|
3
|
Processeur
|
Intel Core i7-3930K à 3,20 GHz
|
Mémoire
|
32 Go ou plus
|
Capacité de stockage
|
250 Go ou plus
|
Cinq projets avec un maximum de 20 serveurs d'automatisation exécutés par projet | |
Nombre d'ingénieurs
|
5
|
Processeur
|
Intel Core i7-7820X à 3,60 GHz ou plus
|
Mémoire
|
64 Go ou plus
|
Capacité de stockage
|
1 To ou plus
|
Cinq projets avec un maximum de 20 serveurs d'automatisation exécutés par projet | |
Nombre d'ingénieurs
|
10
|
Processeur
|
Intel Core i7-7820X à 3,60 GHz ou plus
|
Mémoire
|
96 Go ou plus
|
Capacité de stockage
|
1 To ou plus
|
BIOS | |
Configuration BIOS requise
|
Aide à la virtualisation Intel VT-x ou AMD-V activée
|
Capacité de stockage | |
La capacité de stockage dépend du nombre de projets, ainsi que du nombre de dispositifs et d'objets qu'ils contiennent. Les directives suivantes vous aident à déterminer la taille adéquate : | |
Un serveur EcoStruxure BMS vide
|
50 Mo
|
Un serveur EcoStruxure BMS type
|
170 Mo
|
Un b3920 vide
|
0,07 Mo
|
Un MNB 1000 vide
|
0,01 Mo
|
Un Xenta 122 FC
|
1,5 Mo
|
Un Xenta programmable vide
|
0,04 Mo
|
Un MNLRF1_FanCoil
|
0,36 Mo
|
Logiciels requis | |
Systèmes d'exploitation
|
Microsoft Windows 10 (64-bit)
|
Microsoft Windows Server 2016
|
|
Microsoft Windows Server 2019
|
|
Les éditions suivantes de Microsoft Windows 10 sont prises en charge : Professional et Enterprise. | |
Les éditions Microsoft Windows Server 2016 suivantes sont prises en charge : Centre de données, Standard et Essentials. | |
Les éditions Microsoft Windows Server 2019 suivantes sont prises en charge : Centre de données, Standard et Essentials. | |
Oracle VirtualBox
|
version 5.2.44
|
Logiciels supplémentaires requis
|
Microsoft .NET Framework 4.7.2 et version ultérieure
|
Compatibilité | |
Logiciel EcoStruxure Building Operation
|
version 1.8.1 et ultérieure
a
|
a) Chaque version d'EcoStruxure Building Operation version est publiée avec un pack de serveur pour Project Configuration Tool. Lorsque le pack de serveur pour une version EcoStruxure Building Operation est installé, l'outil Project Configuration est compatible avec cette version d'EcoStruxure Building Operation et ce, sans avoir à mettre à niveau le logiciel Project Configuration Tool. | |
Communication entre le client Project Configuration Tool et le serveur | |
HTTP
|
Non-binaire, port configurable, défaut 9091
|
Communication vers les serveurs GTB EcoStruxure sur site | |
HTTP
|
Non-binaire, port configurable, défaut 80
|
Références | |
Aucune référence de pièce ni licence spécifique pour Project Configuration Tool. La WorkStation utilisée pour la configuration du serveur EcoStruxure exige une licence Workstation. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications de Workstation. |