earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Ingénierie
Version produit : 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
13/06/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Project Configuration Tool – Version 2

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationCaractéristiques arrow1_rotationSpécifications
 
action_zoom_plus_stroke Project Configuration Tool
Figure : Project Configuration Tool

Introduction

Project Configuration Tool est un puissant outil logiciel qui permet de concevoir virtuellement une installation EcoStruxure BMS. Grâce à cet outil, vous pouvez minimiser le temps passé sur site en concevant, programmant et configurant EcoStruxure BMS hors site. Project Configuration Tool vous permet d'exécuter virtuellement Enterprise Central, Enterprise Server et les serveurs d'automatisation, ainsi que de simuler toutes les fonctions avant de déployer les serveurs sur le système EcoStruxure BMS cible.

Caractéristiques

Le serveur Project Configuration Tool fournit un environnement au sein duquel tous les serveurs EcoStruxure BMS virtuels du projet peuvent être exécutés au cours de leur phase d'ingénierie. Project Configuration Tool fournit une interface utilisateur basée sur un navigateur Web pour la gestion de projet. WorkStation est une interface utilisateur complète pour la configuration de serveurs EcoStruxure BMS.

Gestion de projet efficace

En utilisant votre navigateur Web pour accéder au serveur Project Configuration Tool, vous pouvez facilement créer des projets, créer, démarrer et arrêter des serveurs virtuels EcoStruxure BMS et déployer des serveurs virtuels sur des serveurs sur site. Vous pouvez également ajouter des propriétés de projet afin d'assurer le suivi d'informations telles que le chef de projet et la description du projet.

Serveurs EcoStruxure BMS virtuels

Les serveurs EcoStruxure BMS virtuels vous permettent de simuler tous les aspects des serveurs Enterprise Central, Enterprise Server et des serveurs d'automatisation, à l'exception des communications avec les périphériques sur site. Project Configuration Tool tire parti de la technologie de virtualisation matérielle via le logiciel Microsoft Hyper-V. Il vous offre la possibilité d'ajouter simultanément plusieurs serveurs EcoStruxure BMS virtuels à un même projet, et vous permet de démarrer et d'arrêter les serveurs en fonction de vos besoins actuels.

Efficacité d'ingénierie par le biais de modèles

La création de serveurs d'automatisation virtuels à partir de modèles peut simplifier considérablement vos efforts d'ingénierie et améliorer la cohérence des configurations. Project Configuration Tool vous permet de sélectionner un ensemble de sauvegarde pour un Automation Server, de l'enregistrer en tant que nouveau modèle, puis de créer plusieurs Automation Server virtuels à partir de ce modèle unique. Les modèles sont enregistrés dans une bibliothèque pour vous permettre de les réutiliser facilement.

WorkStation pour la configuration de serveurs EcoStruxure BMS
 
action_zoom_plus_stroke WorkStation lancé à partir de Project Configuration Tool
Figure : WorkStation lancé à partir de Project Configuration Tool

L’utilisation de serveurs EcoStruxure BMS virtuels dans WorkStation équivaut à l’utilisation de serveurs EcoStruxure BMS en ligne dans WorkStation. Vous disposez des mêmes fonctionnalités et des mêmes outils d'ingénierie lorsque vous démarrez WorkStation depuis Project Configuration Tool. Les produits étant différenciés par des couleurs différentes, vous pouvez facilement identifier l'outil que vous utilisez. Workstation vous permet de créer des périphériques, des bindings, des graphiques, des alarmes et autres objets dont vous avez besoin pour votre projet. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications de Workstation.

Déploiement de projet en toute simplicité

À l'aide de la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration, vous déployez les serveurs EcoStruxure BMS virtuels du projet sur l'Enterprise Central, l'Enterprise Server et les serveurs d'automatisation sur site pour pouvoir ensuite télécharger les configurations que vous avez créées hors site. Une fois le déploiement effectué, vous pouvez vous connecter avec Workstation à un serveur EcoStruxure BMS sur site afin d'apporter des modifications à la configuration.

Deux options d'installation

Project Configuration Tool peut être installé avec des commutateurs de réseau virtuel internes et externes. Pour un accès local uniquement, le commutateur externe doit être désactivé ou non configuré lors de l'installation. Une telle flexibilité permet d'adapter l'installation en toute simplicité aux spécifications du projet. Vous avez également la possibilité d'installer uniquement les packs de serveur dont vous avez besoin. Vous pouvez ajouter facilement de nouvelles versions d'EcoStruxure Building Operation à votre serveur Project Configuration Tool et ce, au fur et à mesure de leur publication.

Project Configuration Tool should only be deployed in private isolated networks and never be exposed directly to the Internet.

Compatibilité avec le logiciel EcoStruxure Building Operation

Project Configuration Tool est compatible avec le logiciel EcoStruxure Building Operation 3.2 et version ultérieure.

Spécifications

Hardware requirements – Server
Processor power, memory, and storage capacity should be scaled upwards to accommodate targeted system size as impacted by the total quantity of EcoStruxure BMS projects. Project Configuration Tool is tested on a server with an 8-core 3.6 GHz processor, 32 GB of memory, and storage capacity of 1 TB.
Installing Project Configuration Tool and the virtual machine require approximately 50 GB of storage space on the installation drive and 5 GB on the Windows Temp folder, which is typically located on the C drive (C:).
Processor
Intel Core i7-7820X @ 3.60 GHz or higher (at least 4 CPU cores)
Memory
2 GB per running EcoStruxure BMS server
  
Minimum: 16 GB
  
The Virtual Machine is configured by default with 8 GB.
Storage capacity
Minimum: 50 GB and 5 GB in Windows Temp folder
  
Recommended: 1 TB or higher
BIOS
Required BIOS configuration
Intel VT-x or AMD-V virtualization support enabled
Memory and processor capacity
The memory capacity is a function of the number of running servers, devices, and objects in the projects. The memory consumption is approximately 2 GB plus 170 MB x number of running servers. The Virtual Machine is configured by default with 8 GB, which can be changed in Hyper-V. With 4 CPU cores, it is possible to run up to 100 servers. To run 100 to 200 servers, the requirement is 8 CPU cores, and so on. The following guidelines are offered to assist in determining the appropriate size:
Un serveur EcoStruxure BMS vide
50 Mo
Un serveur EcoStruxure BMS type
170 Mo
Un b3920 vide
0,07 Mo
Un MNB 1000 vide
0,01 Mo
Un Xenta 122 FC
1,5 Mo
Un Xenta programmable vide
0,04 Mo
Un MNLRF1_FanCoil
0,36 Mo
Software requirements
Operating systems
Microsoft Windows 10 (64-bit)
  
Microsoft Windows 11
  
Microsoft Windows Server 2019
  
Microsoft Windows Server 2022
The following Microsoft Windows 10 editions are supported: Pro and Enterprise.
The following Microsoft Windows 11 editions are supported: Pro and Enterprise.
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials.
The following Microsoft Windows Server 2022 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials.
Hyper-V
Hyper-V must be enabled
Required additional software
Microsoft .NET Framework 4.7.2 and later
  
WorkStation version 5.0.3.5001 and later a
Compatibility
EcoStruxure Building Operation server packages
version 3.2 and later
WorkStation
versions 3.2.4, 4.0.5, 5.0.3 et ultérieures
Communication between Project Configuration Tool server and web browser or WorkStation
HTTPS
Non-binary, port not configurable, default 443
Part numbers
Aucune référence de pièce ni licence spécifique pour Project Configuration Tool. La WorkStation utilisée pour la configuration du serveur EcoStruxure exige une licence Workstation. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications de Workstation.