earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifiche

Specifiche


Prodotti: Project Configuration Tool
Funzionalità: Ingegneria
Versione del prodotto: 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
17/06/2024
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Project Configuration Tool – Versione 2

arrow1_rotationIntroduzione arrow1_rotationFunzionalità arrow1_rotationSpecifiche
 
action_zoom_plus_stroke Project Configuration Tool
Figura: Project Configuration Tool

Introduzione

Project Configuration Tool è un potente strumento software che consente di progettare virtualmente un EcoStruxure BMS. Con questo strumento è possibile ridurre al minimo il tempo trascorso sul sito progettando, programmando e configurando il BMS EcoStruxure fuori sede. Project Configuration Tool ti permette di far funzionare Enterprise Central, Enterprise Server e Automation Server virtualmente, e di simulare tutte le funzioni prima di scaricare i server all'EcoStruxure BMS di destinazione.

Funzionalità

Il Project Configuration Tool server fornisce un ambiente dove tutti gli EcoStruxure BMS server virtuali del progetto possono funzionare mentre vengono progettati. Project Configuration Tool fornisce un'interfaccia utente basata su browser web per gestire il progetto. La WorkStation fornisce un'interfaccia utente completa per la configurazione degli EcoStruxure BMS server.

Gestione efficiente del progetto

Usando il tuo browser web per accedere a Project Configuration Tool server, puoi sviluppare facilmente nuovi progetti, creare, inizializzare e arrestare gli EcoStruxure BMS server virtuali e scaricare i server virtuali su server in loco. Puoi anche aggiungere proprietà al progetto per mantenere traccia delle informazioni quali il project manager e la posizione del sito.

EcoStruxure BMS server virtuali

Per mezzo degli EcoStruxure BMS server virtuali, puoi simulare tutti gli aspetti dell'Enterprise Central, dell'Enterprise Server e degli automation server, ad eccezione delle comunicazioni con i dispositivi di campo. Project Configuration Tool sfrutta la tecnologia di virtualizzazione dell'hardware tramite il software Microsoft Hyper-V. Puoi aggiungere vari EcoStruxure BMS server virtuali a un progetto contemporaneamente e quindi avviare e arrestare i server per adattarsi alle tue esigenze.

Efficienza tecnica attraverso template

Creare Automation Server virtuali da template può aiutare nella progettazione e contribuire a migliorare la consistenza delle configurazioni. Con Project Configuration Tool, puoi selezionare un'impostazione di backup per un Automation Server, salvarlo come nuovo template e quindi creare Automation Server virtuali da quel singolo modello. Per un comodo riutilizzo i template vengono memorizzati in una libreria.

WorkStation per configurazione EcoStruxure BMS server
 
action_zoom_plus_stroke WorkStation avviata da Project Configuration Tool
Figura: WorkStation avviata da Project Configuration Tool

Lavorare con EcoStruxure BMS server virtuali in WorkStation è come lavorare con EcoStruxure BMS server online in WorkStation. Le stesse potenti funzionalità e strumenti di progettazione sono disponibili quando si avvia la WorkStation attraverso Project Configuration Tool. Due schemi di colori diversi differenziano i prodotti in modo da capire facilmente quale strumento si sta usando. Con WorkStation, puoi creare strumenti, binding, grafiche, allarmi e altri oggetti richiesti dal progetto. Per maggiori informazioni, consultare il foglio delle specifiche relativo a WorkStation.

Semplice distribuzione del progetto

Utilizzando la funzionalità di backup e ripristino, distribuisci gli EcoStruxure BMS server virtuali del progetto sull'Enterprise Central, Enterprise Server e gli Automation Server in loco per scaricare le configurazioni create precedentemente. Dopo il caricamento, puoi accedere con WorkStation a un EcoStruxure BMS server in loco per modificare la configurazione.

Due opzioni di installazione

Project Configuration Tool può essere installato con switch di rete virtuale interni ed esterni. Per l'accesso esclusivamente locale, lo switch esterno deve essere disabilitato o non configurato durante l'installazione. Questa flessibilità garantisce di poter adattare facilmente l'installazione ai requisiti del progetto. Inoltre, possono essere installati solo i pacchetti server necessari. Man mano che vengono rilasciate nuove versioni dell'EcoStruxure Building Operation, è possibile aggiungerle semplicemente al Project Configuration Tool server esistente.

Project Configuration Tool should only be deployed in private isolated networks and never be exposed directly to the Internet.

Compatibilità EcoStruxure Building Operation

Project Configuration Tool supporta il software EcoStruxure Building Operation versione 3.2 e successive.

Specifiche

Hardware requirements – Server
Processor power, memory, and storage capacity should be scaled upwards to accommodate targeted system size as impacted by the total quantity of EcoStruxure BMS projects. Project Configuration Tool is tested on a server with an 8-core 3.6 GHz processor, 32 GB of memory, and storage capacity of 1 TB.
Installing Project Configuration Tool and the virtual machine require approximately 50 GB of storage space on the installation drive and 5 GB on the Windows Temp folder, which is typically located on the C drive (C:).
Processor
Intel Core i7-7820X @ 3.60 GHz or higher (at least 4 CPU cores)
Memory
2 GB per running EcoStruxure BMS server
  
Minimum: 16 GB
  
The Virtual Machine is configured by default with 8 GB.
Storage capacity
Minimum: 50 GB and 5 GB in Windows Temp folder
  
Recommended: 1 TB or higher
BIOS
Required BIOS configuration
Intel VT-x or AMD-V virtualization support enabled
Memory and processor capacity
The memory capacity is a function of the number of running servers, devices, and objects in the projects. The memory consumption is approximately 2 GB plus 170 MB x number of running servers. The Virtual Machine is configured by default with 8 GB, which can be changed in Hyper-V. With 4 CPU cores, it is possible to run up to 100 servers. To run 100 to 200 servers, the requirement is 8 CPU cores, and so on. The following guidelines are offered to assist in determining the appropriate size:
Un Server EcoStruxure BMS vuoto
50 MB
Un Server EcoStruxure BMS classico
170 MB
Un b3920 vuoto
0.07 MB
Un MNB 1000 vuoto
0.01 MB
Uno Xenta 122 FC
1.5 MB
Uno Xenta programmabile vuoto
0.04 MB
Un MNLRF1_FanCoil
0.36 MB
Software requirements
Operating systems
Microsoft Windows 10 (64-bit)
  
Microsoft Windows 11
  
Microsoft Windows Server 2019
  
Microsoft Windows Server 2022
The following Microsoft Windows 10 editions are supported: Pro and Enterprise.
The following Microsoft Windows 11 editions are supported: Pro and Enterprise.
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials.
The following Microsoft Windows Server 2022 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials.
Hyper-V
Hyper-V must be enabled
Required additional software
Microsoft .NET Framework 4.7.2 and later
  
WorkStation version 5.0.3.5001 and later a
Compatibility
EcoStruxure Building Operation server packages
version 3.2 and later
WorkStation
versione 3.2.4, 4.0.5, 5.0.3, e successive
Communication between Project Configuration Tool server and web browser or WorkStation
HTTPS
Non-binary, port not configurable, default 443
Part numbers
Nessun numero di serie o licenza per Project Configuration Tool. Comunque, la WorkStation usata per la configurazione dello EcoStruxure BMS server richiede una licenza WorkStation. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica della WorkStation.