Project Configuration Tool to wydajne narzędzie programowe, które umożliwia wirtualne zaprojektowanie systemu EcoStruxure BMS. Dzięki temu narzędziu można do minimum skrócić czas spędzony na obiekcie. Wszystkie zadania z zakresu projektowania, programowania i konfiguracji mogą być wykonywane offline. Rozwiązanie Project Configuration Tool umożliwia wirtualne uruchamianie serwera Enterprise Central, serwera Enterprise Server oraz serwerów automatyki i pozwala na zasymulowanie wszystkich funkcji przed zainstalowaniem serwerów w docelowym systemie EcoStruxure BMS.
Serwer Project Configuration Tool udostępnia środowisko, w którym wszystkie wirtualne serwery EcoStruxure BMS projektu mogą działać, gdy trwają dotyczące ich prace inżynierskie. Project Configuration Tool zapewnia oparty na przeglądarce internetowej interfejs użytkownika przeznaczony do zarządzania projektami. WorkStation oferuje w pełni wyposażony interfejs użytkownika przeznaczony do konfigurowania serwerów EcoStruxure BMS.
Korzystając z przeglądarki internetowej w celu uzyskania dostępu do serwera Project Configuration Tool, można łatwo tworzyć projekty, tworzyć, uruchamiać i zatrzymywać wirtualne serwery EcoStruxure BMS i instalować wirtualne serwery na serwerach fizycznych znajdujących się u klienta. Możliwe jest również dodawanie właściwości projektu celem śledzenia informacji, takich jak kierownik projektu i opis.
Za pomocą serwerów wirtualnych EcoStruxure BMS można symulować wszystkie funkcje serwera Enterprise Central, serwera Enterprise Server i serwerów automatyki ― oprócz komunikacji z urządzeniami obiektowymi. Project Configuration Tool wykorzystuje technologię wirtualizacji sprzętu poprzez oprogramowanie Microsoft Hyper-V. Możliwe jest jednoczesne dodanie kilku wirtualnych serwerów EcoStruxure BMS do projektu, a także uruchamianie i zatrzymywanie serwerów odpowiednio do potrzeb.
Tworzenie serwerów automatyki z szablonów może znacznie uprościć działania inżynierskie i ułatwia utrzymanie spójności konfiguracji. Za pomocą platformy Project Configuration Tool można wybrać zestaw kopii zapasowej dla serwera automatyki, zapisać go jako nowy szablon, a następnie utworzyć wiele wirtualnych serwerów automatyki z tego pojedynczego szablonu. Szablony są przechowywane w bibliotece, gdzie są dostępne do ponownego użytku.
Praca z wirtualnymi serwerami EcoStruxure BMS w interfejsie WorkStation przebiega tak samo, jak praca z serwerami online EcoStruxure BMS w interfejsie WorkStation. Te same wydajne funkcje i narzędzia inżynierskie są dostępne, gdy interfejs WorkStation jest uruchamiany za pośrednictwem platformy Project Configuration Tool. Produkty można łatwo odróżnić na podstawie dwóch różnych schematów kolorów dla każdego z nich. Za pomocą interfejsu WorkStation można tworzyć urządzenia, powiązania, grafiki, alarmy i inne obiekty wymagane na potrzeby projektu. Więcej informacji zawiera karta katalogowa WorkStation.
Korzystając z funkcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania, wirtualne serwery EcoStruxure BMS wdraża się na zainstalowane na obiekcie serwery Enterprise Central, Enterprise Server oraz serwery automatyki, aby załadować konfiguracje utworzone poza obiektem. Po wdrożeniu można się zalogować za pomocą interfejsu WorkStation do znajdującego się na obiekcie serwera EcoStruxure BMS celem wprowadzania zmian w konfiguracji.
Project Configuration Tool można zainstalować zarówno w przypadku wewnętrznych, jak i zewnętrznych wirtualnych przełączników sieciowych. W przypadku dostępu lokalnego przełącznik zewnętrzny powinien być wyłączony lub nieskonfigurowany podczas instalacji. Taka elastyczność zapewnia, że instalację można łatwo dostosować do wymagań projektu. Ponadto można zainstalować tylko wymagane pakiety serwerów. Po opublikowaniu nowych wersji oprogramowania EcoStruxure Building Operation możne je łatwo dodać do istniejącego serwera Project Configuration Tool.
Project Configuration Tool should only be deployed in private isolated networks and never be exposed directly to the Internet.
Platforma Project Configuration Tool obsługuje oprogramowanie EcoStruxure Building Operation w wersji 3.2 i nowszej.
Hardware requirements – Server | |
Processor power, memory, and storage capacity should be scaled upwards to accommodate targeted system size as impacted by the total quantity of EcoStruxure BMS projects. Project Configuration Tool is tested on a server with an 8-core 3.6 GHz processor, 32 GB of memory, and storage capacity of 1 TB. | |
Installing Project Configuration Tool and the virtual machine require approximately 50 GB of storage space on the installation drive and 5 GB on the Windows Temp folder, which is typically located on the C drive (C:). | |
Processor
|
Intel Core i7-7820X @ 3.60 GHz or higher (at least 4 CPU cores)
|
Memory
|
2 GB per running EcoStruxure BMS server
|
Minimum: 16 GB
|
|
The Virtual Machine is configured by default with 8 GB.
|
|
Storage capacity
|
Minimum: 50 GB and 5 GB in Windows Temp folder
|
Recommended: 1 TB or higher
|
|
BIOS | |
Required BIOS configuration
|
Intel VT-x or AMD-V virtualization support enabled
|
Memory and processor capacity | |
The memory capacity is a function of the number of running servers, devices, and objects in the projects. The memory consumption is approximately 2 GB plus 170 MB x number of running servers. The Virtual Machine is configured by default with 8 GB, which can be changed in Hyper-V. With 4 CPU cores, it is possible to run up to 100 servers. To run 100 to 200 servers, the requirement is 8 CPU cores, and so on. The following guidelines are offered to assist in determining the appropriate size: | |
Jeden pusty serwer EcoStruxure BMS
|
50 MB
|
Jeden typowy serwer EcoStruxure BMS
|
170 MB
|
Jeden pusty element b3920
|
0,07 MB
|
Jeden pusty element MNB 1000
|
0,01 MB
|
Jeden serwer Xenta 122 FC
|
1,5 MB
|
Jeden pusty programowalny serwer Xenta
|
0,04 MB
|
Jeden element MNLRF1_FanCoil
|
0,36 MB
|
Software requirements | |
Operating systems
|
Microsoft Windows 10 (64-bit)
|
Microsoft Windows 11
|
|
Microsoft Windows Server 2019
|
|
Microsoft Windows Server 2022
|
|
The following Microsoft Windows 10 editions are supported: Pro and Enterprise. | |
The following Microsoft Windows 11 editions are supported: Pro and Enterprise. | |
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
The following Microsoft Windows Server 2022 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
Hyper-V
|
Hyper-V must be enabled
|
Required additional software
|
Microsoft .NET Framework 4.7.2 and later
|
WorkStation version 5.0.3.5001 and later
a
|
|
a) For WorkStation version 3.2.4 and 4.0.5, it is required to install WorkStation version 5.0.3.5001 (or later) in parallel. For WorkStation version 5.0.3, it is sufficient to install version 5.0.3.5001. For WorkStation versions later than 5.0.3, version 5.0.3.5001 is not needed. | |
Compatibility | |
EcoStruxure Building Operation server packages
|
version 3.2 and later
|
WorkStation
|
wersje 3.2.4, 4.0.5, 5.0.3 i nowsze
|
Communication between Project Configuration Tool server and web browser or WorkStation | |
HTTPS
|
Non-binary, port not configurable, default 443
|
Part numbers | |
Dla platformy Project Configuration Tool nie jest wymagany numer katalogowy ani licencja. Jednak interfejs WorkStation używany dla konfiguracji serwera EcoStruxure BMS wymaga licencji na interfejs WorkStation. Więcej informacji zawiera karta katalogowa interfejsu WorkStation. |