A Project Configuration Tool é uma ferramenta poderosa de software que lhe permite construir virtualmente uma EcoStruxure BMS. Com esta ferramenta, pode minimizar o tempo gasto no local ao prohetar, programar e configurar a EcoStruxure BMS fora do local. A Project Configuration Tool permite a execução do Enterprise Central, Enterprise Server e de Automation Servers de forma virtual, bem como a simulação de todas as funções, antes da implementação dos servidores para o sistema EcoStruxure BMS.
O servidor da Project Configuration Tool fornece um ambiente com o qual todos os servidores virtuais EcoStruxure BMS do projeto podem ser executados durante a engenharia. A Project Configuration Tool fornece uma interface de utilizador com base em navegador web para a gestão de projetos. A WorkStation oferece uma interface de utilizador completa para a configuração de servidores EcoStruxure BMS.
Ao utilizar o seu navegador web para aceder ao servidor da Project Configuration Tool, pode criar projetos facilmente, criar, iniciar e encerrar servidores EcoStruxure BMS virtuais e implementar os servidores virtuais nos servidores internos. Também pode adicionar as propriedades dos projetos para acompanhar informações como o gestor da equipa e a descrição.
Através dos servidores EcoStruxure BMS virtuais, pode simular todos os aspetos do Enterprise Central, Enterprise Server e Automation Servers, exceto para a comunicação com dispositivos de campo. A Project Configuration Tool aproveita a tecnologia de virtualização do hardware através do software Hyper-V da Microsoft. Pode adicionar simultaneamente vários servidores EcoStruxure BMS virtuais a um projeto e iniciar ou encerrar os servidores conforme as suas necessidades atuais.
Criar dispositivos para Automation Servers virtuais a partir de modelos pode simplificar muito os seus esforços de engenharia e ajudar a melhorar a consistência das configurações. Com a Project Configuration Tool, pode selecionar um conjunto de cópias de segurança para um Automation Server, guardá-lo como um modelo novo e, em seguida, criar vários dispositivos para Automation Servers virtuais a partir de um único modelo. Os modelos podem ser armazenados numa biblioteca para serem reutilizados de forma conveniente.
Trabalhar com servidores EcoStruxure BMS na WorkStation é o mesmo que trabalhar com servidores EcoStruxure BMS online na WorkStation. As mesmas funcionalidades de engenharia e ferramentas poderosas estão disponíveis quando inicia a WorkStation através da Project Configuration Tool. Dois esquemas de cores diferentes comparam os produtos de forma a ser fácil saber qual a ferramenta a ser utilizada. Com a WorkStation pode criar dispositivos, enlaces, gráficos, alarmes e outros objetos necessários ao projeto. Para mais informações, consulte a folha de especificações WorkStation.
Ao utilizar a funcionalidade de cópia de segurança e restauro, pode implementar os servidores EcoStruxure BMS do projeto no Enterprise Central, Enterprise Server e Automation Servers internos para transferir as configurações que criou externamente. Após a implementação, pode iniciar sessão com a WorkStation num servidor EcoStruxure BMS interno para realizar alterações de configuração.
A Project Configuration Tool pode ser instalada tanto com comutadores de rede virtual internos e externos. Para acesso local apenas, o comutador externo não deve ser ativado ou configurado durante a instalação. Esta flexibilidade garante que a instalação possa ser facilmente adaptada às necessidades do projeto. Além disso, tem a flexibilidade de apenas instalar os pacotes de servidor que forem necessários. Quando uma nova versão do EcoStruxure Building Operation é lançada, pode adicioná-la com toda a facilidade ao seu servidor Project Configuration Tool existente.
Project Configuration Tool should only be deployed in private isolated networks and never be exposed directly to the Internet.
A Project Configuration Tool suporta a versão 3.2 e mais recentes do software EcoStruxure Building Operation.
Hardware requirements – Server | |
Processor power, memory, and storage capacity should be scaled upwards to accommodate targeted system size as impacted by the total quantity of EcoStruxure BMS projects. Project Configuration Tool is tested on a server with an 8-core 3.6 GHz processor, 32 GB of memory, and storage capacity of 1 TB. | |
Installing Project Configuration Tool and the virtual machine require approximately 50 GB of storage space on the installation drive and 5 GB on the Windows Temp folder, which is typically located on the C drive (C:). | |
Processor
|
Intel Core i7-7820X @ 3.60 GHz or higher (at least 4 CPU cores)
|
Memory
|
2 GB per running EcoStruxure BMS server
|
Minimum: 16 GB
|
|
The Virtual Machine is configured by default with 8 GB.
|
|
Storage capacity
|
Minimum: 50 GB and 5 GB in Windows Temp folder
|
Recommended: 1 TB or higher
|
|
BIOS | |
Required BIOS configuration
|
Intel VT-x or AMD-V virtualization support enabled
|
Memory and processor capacity | |
The memory capacity is a function of the number of running servers, devices, and objects in the projects. The memory consumption is approximately 2 GB plus 170 MB x number of running servers. The Virtual Machine is configured by default with 8 GB, which can be changed in Hyper-V. With 4 CPU cores, it is possible to run up to 100 servers. To run 100 to 200 servers, the requirement is 8 CPU cores, and so on. The following guidelines are offered to assist in determining the appropriate size: | |
Um servidor EcoStruxure BMS vazio
|
50 MB
|
Um servidor EcoStruxure BMS típico
|
170 MB
|
Um b3920 vazio
|
0,07 MB
|
Um MNB 1000 vazio
|
0,01 MB
|
Um Xenta 122 FC
|
1,5 MB
|
Um Xenta Programável vazio
|
0,04 MB
|
Um MNLRF1_FanCoil
|
0,36 MB
|
Software requirements | |
Operating systems
|
Microsoft Windows 10 (64-bit)
|
Microsoft Windows 11
|
|
Microsoft Windows Server 2019
|
|
Microsoft Windows Server 2022
|
|
The following Microsoft Windows 10 editions are supported: Pro and Enterprise. | |
The following Microsoft Windows 11 editions are supported: Pro and Enterprise. | |
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
The following Microsoft Windows Server 2022 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
Hyper-V
|
Hyper-V must be enabled
|
Required additional software
|
Microsoft .NET Framework 4.7.2 and later
|
WorkStation version 5.0.3.5001 and later
a
|
|
a) For WorkStation version 3.2.4 and 4.0.5, it is required to install WorkStation version 5.0.3.5001 (or later) in parallel. For WorkStation version 5.0.3, it is sufficient to install version 5.0.3.5001. For WorkStation versions later than 5.0.3, version 5.0.3.5001 is not needed. | |
Compatibility | |
EcoStruxure Building Operation server packages
|
version 3.2 and later
|
WorkStation
|
versão 3.2.4, 4.0.5, 5.0.3 e posterior
|
Communication between Project Configuration Tool server and web browser or WorkStation | |
HTTPS
|
Non-binary, port not configurable, default 443
|
Part numbers | |
Não existem referências ou licença para a Project Configuration Tool. Contudo, a Workstation utilizada para a configuração do servidor EcoStruxure BMS necessita da licença para a WorkStation. Para mais informações, consulte a folha de especificações WorkStation. |