earth_america
user_standard Logga in
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifikationer

Specifikationer


Produkter: Project Configuration Tool
Funktionaliteter: Maskinteknik
Produktversion: 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2024-04-18
Klicka för att visa en uppdaterad version som ännu inte har översatts

Project Configuration Tool – version 2

arrow1_rotationIntroduktion arrow1_rotationFunktioner arrow1_rotationSpecifikationer
 
action_zoom_plus_stroke Project Configuration Tool
Figur: Project Configuration Tool

Introduktion

Project Configuration Tool är ett kraftfullt programvaruverktyg som gör att du kan skapa en EcoStruxure BMS virtuellt. Med detta verktyg kan du minimera tiden på plats genom att designa, programmera och konfigurera EcoStruxure BMS på en annan plats. Med Project Configuration Tool kan du köra Enterprise-centraler, Enterprise-servrar och automationsservrar virtuellt och simulera alla funktioner, innan programmeringen överförs till EcoStruxure BMS på anläggningen.

Funktioner

Project Configuration Tool-servern ger en miljö i vilken alla virtuella EcoStruxure BMS-servrar i projektet kan köras medan de programmeras. Project Configuration Tool har ett webbläsarbaserat användargränssnitt för projekthantering. WorkStation ger ett komplett användargränssnitt för konfiguration av EcoStruxure BMS-servrar.

Effektiv projekthantering

Genom att använda webbläsaren för att komma åt Project Configuration Tool-servern kan du enkelt skapa projekt, skapa, starta och stoppa virtuella EcoStruxure BMS-servrar och överföra de virtuella servrarna till motsvarande servrar på anläggningen. Du kan också lägga till projektattribut för att hålla reda på information som projektledare och beskrivning.

Virtuella EcoStruxure BMS-servrar

Med hjälp av de virtuella EcoStruxure BMS-servrarna kan du simulera alla funktioner i Enterprise-centraler, Enterprise-servrar och automationsservrar, med undantag för kommunikation med fältenheter. Project Configuration Tool använder teknik för maskinvaruvirtualisering med hjälp av Microsoft Hyper-V-programvara. Du kan samtidigt lägga till flera virtuella EcoStruxure BMS-servrar till ett projekt, och du kan starta och stoppa servrarna för att anpassa antalet aktiva servrar till ditt nuvarande behov.

Programmeringseffektivitet med mallar

Att skapa virtuella automationsservrar från mallar kan i hög grad förenkla arbetet och hjälpa till att förbättra standardiseringen i konfigurationerna. Med Project Configuration Tool kan du använda en säkerhetskopia för en automationsserver, spara den som en ny mall och sedan skapa flera virtuella automationsservrar från en enda mall. Mallarna lagras i ett bibliotek för enkel återanvändning.

WorkStation för konfiguration av EcoStruxure BMS-servrar
 
action_zoom_plus_stroke WorkStation startad från Project Configuration Tool
Figur: WorkStation startad från Project Configuration Tool

Att arbeta med virtuella EcoStruxure BMS-servrar i WorkStation fungerar på samma sätt som att arbeta med uppkopplade EcoStruxure BMS-servrar. Samma kraftfulla tekniska funktioner och verktyg finns tillgängliga när du startar WorkStation i Project Configuration Tool. Två olika färgscheman skiljer produkterna så det ska vara lätt att veta vilket verktyg du använder. Med WorkStation kan du skapa enheter, bindningar, grafik, larm och andra objekt som krävs för projektet. Mer information finns i databladen för WorkStation.

Enkel överföring av projekt

Med hjälp av funktionen för säkerhetskopiering och återställning överför du projektets virtuella EcoStruxure BMS-servrar till Enterprise-centraler, Enterprise-servrar och automationsservrar på anläggningen för att ladda ner konfigurationerna som du skapat på kontoret. Efter överföringen kan du logga in med WorkStation på en EcoStruxure BMS-server på anläggningen för att göra slutjusteringar.

Två installationsalternativ

Project Configuration Tool kan installeras med både interna och externa virtuella nätverksswitchar. För att endast ha lokal åtkomst bär den externa switchen inaktiveras eller inte konfigureras under installation. Denna flexibilitet gör att installationen enkelt kan anpassas till projektets krav. Dessutom har du flexibiliteten att enbart installera det serverpaket som du behöver. Allteftersom nya versioner av EcoStruxure Building Operation släpps kan du enkelt lägga till dem till din befintliga Project Configuration Tool-server.

Project Configuration Tool should only be deployed in private isolated networks and never be exposed directly to the Internet.

Kompatibilitet med EcoStruxure Building Operation-programmet

Project Configuration Tool har stöd för EcoStruxure Building Operation-programmet version 3.2 och senare.

Specifikationer

Hardware requirements – Server
Processor power, memory, and storage capacity should be scaled upwards to accommodate targeted system size as impacted by the total quantity of EcoStruxure BMS projects. Project Configuration Tool is tested on a server with an 8-core 3.6 GHz processor, 32 GB of memory, and storage capacity of 1 TB.
Installing Project Configuration Tool and the virtual machine require approximately 50 GB of storage space on the installation drive and 5 GB on the Windows Temp folder, which is typically located on the C drive (C:).
Processor
Intel Core i7-7820X @ 3.60 GHz or higher (at least 4 CPU cores)
Memory
2 GB per running EcoStruxure BMS server
  
Minimum: 16 GB
  
The Virtual Machine is configured by default with 8 GB.
Storage capacity
Minimum: 50 GB and 5 GB in Windows Temp folder
  
Recommended: 1 TB or higher
BIOS
Required BIOS configuration
Intel VT-x or AMD-V virtualization support enabled
Memory and processor capacity
The memory capacity is a function of the number of running servers, devices, and objects in the projects. The memory consumption is approximately 2 GB plus 170 MB x number of running servers. The Virtual Machine is configured by default with 8 GB, which can be changed in Hyper-V. With 4 CPU cores, it is possible to run up to 100 servers. To run 100 to 200 servers, the requirement is 8 CPU cores, and so on. The following guidelines are offered to assist in determining the appropriate size:
En tom EcoStruxure BMS-server
50 MB
En typisk EcoStruxure BMS-server
170 MB
En tom b3920
0,07 MB
En tom MNB 1000
0,01 MB
En Xenta 122 FC
1,5 MB
En tom programmerbar Xenta
0,04 MB
En MNLRF1_FanCoil
0,36 MB
Software requirements
Operating systems
Microsoft Windows 10 (64-bit)
  
Microsoft Windows 11
  
Microsoft Windows Server 2019
  
Microsoft Windows Server 2022
The following Microsoft Windows 10 editions are supported: Pro and Enterprise.
The following Microsoft Windows 11 editions are supported: Pro and Enterprise.
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials.
The following Microsoft Windows Server 2022 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials.
Hyper-V
Hyper-V must be enabled
Required additional software
Microsoft .NET Framework 4.7.2 and later
  
WorkStation version 5.0.3.5001 and later a
Compatibility
EcoStruxure Building Operation server packages
version 3.2 and later
WorkStation
version 3.2.4, 4.0.5, 5.0.3 och senare
Communication between Project Configuration Tool server and web browser or WorkStation
HTTPS
Non-binary, port not configurable, default 443
Part numbers
Project Configuration Tool har varken artikelnummer eller licens. WorkStation som används för EcoStruxure BMS-serverkonfiguration kräver dock en WorkStation-licens. För vidare information, se specifikationsdatabladet för WorkStation.