Project Configuration Tool 是 EcoStruxure BMS 的场外工程平台。通过这种强大的工具,您可最大限度地减少耗在现场的时间。所有设计、编程和配置均可在场外完成。通过 Project Configuration Tool,您可以在将服务器部署到目标 EcoStruxure BMS 之前,虚拟运行 Enterprise Central、Enterprise Server和自动化服务器,并模拟所有功能。
Project Configuration Tool 是由三种软件程序构成的套件:服务器、客户端和 WorkStation。Project Configuration Tool 服务器提供一种环境,在进行工程设计时所有虚拟 EcoStruxure BMS 服务器均可在该环境中运行。Project Configuration Tool 客户端为项目管理提供直观的用户界面。WorkStation 是用于配置 EcoStruxure BMS 服务器的全功能用户界面。
使用 Project Configuration Tool 客户端,您可轻松地创建项目,创建、启动和停止虚拟 EcoStruxure BMS 服务器,并将虚拟服务器部署到现场服务器。您还可添加项目属性以记录信息,例如项目团队成员和现场地点。
利用虚拟 EcoStruxure BMS 服务器,您可以模拟除与现场设备通讯之外 Enterprise Central、Enterprise Server 和自动化服务器的所有方面。这种强大的平台基于 Oracle VirtualBox 软件。您可以同时向项目添加多个虚拟 EcoStruxure BMS 服务器,并可以启动和停止服务器以适应您当前的需要。
从模板创建虚拟自动化服务器可显著地简化工程设计工作,并帮助提高配置的一致性。通过 Project Configuration Tool,您可为自动化服务器选择备份集,将其保存为新模板,然后从单个模板创建多个虚拟自动化服务器。模板存储在库中以便于再次使用。
在 WorkStation 中使用虚拟 EcoStruxure BMS 服务器的方式与在 WorkStation 中使用在线 EcoStruxure BMS 服务器相同。当您通过 Project Configuration Tool 启动 WorkStation 时,可使用相同的强大工程设计功能和工具。使用两种不同的颜色方案区分产品,这样便于了解您正在使用的是哪种工具。通过 WorkStation,您可以创建设备、绑定、图形、报警以及项目所需的其他对象。如需了解更多信息,参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。
您可以将项目的虚拟 EcoStruxure BMS 服务器部署到现场的 Enterprise Central、Enterprise Server 和自动化服务器,以下载您在场外创建的配置。通过 Project Configuration Tool,您可以在一个命令中部署多个虚拟 EcoStruxure BMS 服务器。部署之后,您可通过 WorkStation 登录现场的 EcoStruxure BMS 服务器以进行配置更改。如果需要,您甚至可以再次部署虚拟 EcoStruxure BMS 服务器。
通过 Project Configuration Tool,您可以尽可能高效地分配项目内存以在项目中运行虚拟 EcoStruxure BMS 服务器,从而优化内存利用率。
Project Configuration Tool 可采用单机配置或客户端/服务器配置进行安装。这种灵活性可确保安装能够轻松地适应项目要求。此外,您还可以灵活地安装所需的服务器包。随着新版本的 EcoStruxure Building Operation 发布,您可以轻松地将它们添加到现有的 Project Configuration Tool 服务器中。
Project Configuration Tool 支持 EcoStruxure Building Operation 软件 1.8 版和更高版本。
硬件要求 - 客户端 | |
仅限客户端机器 | |
工程师数
|
1
|
处理器
|
Intel Core i5-3340M @ 2.70 GHz 或更高
|
内存
|
8 GB 或更高
|
存储容量
|
1 GB 或更高
|
硬件要求 - 独立 | |
处理器功率、内存和存储容量应当向上扩展以容纳目标系统大小,该目标系统大小受 EcoStruxure BMS 项目的总数量影响。在具有 8 核 3.6 GHz 处理器、32 GB 内存和 1 TB 存储容量的服务器上测试了 Project Configuration Tool。 | |
PCT 服务和 Oracle VirtualBox 安装在 C 盘 (C:) 上,即使数据库和程序安装在另一个盘上,也需要大约 2GB 的存储空间。 | |
一个项目打开,最多运行 5 个自动化服务器 | |
工程师数
|
1
|
处理器
|
Intel Core i5-3340M @ 2.70 GHz 或更高
|
内存
|
8 GB 或更高
|
存储容量
|
50 GB 或更高
|
一个项目打开,最多运行 10 个自动化服务器 | |
工程师数
|
1
|
处理器
|
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70 GHz 或更高
|
内存
|
16 GB 或更高
|
存储容量
|
50 GB 或更高
|
一个项目打开,最多运行 25 个自动化服务器 | |
工程师数
|
1
|
处理器
|
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70 GHz 或更高
|
内存
|
32 GB 或更高
|
存储容量
|
100 GB 或更高
|
BIOS | |
要求的 BIOS 配置
|
启用 Intel VT-x 或 AMD-V 虚拟化支持
|
硬件要求 - 服务器 | |
处理器功率、内存和存储容量应当向上扩展以容纳目标系统大小,该目标系统大小受 EcoStruxure BMS 项目的总数量影响。在具有 8 核 3.6 GHz 处理器、32 GB 内存和 1 TB 存储容量的服务器上测试了 Project Configuration Tool。 | |
PCT 服务和 Oracle VirtualBox 安装在 C 盘 (C:) 上,即使数据库和程序安装在另一个盘上,也需要大约 2GB 的存储空间。 | |
三个项目,每个项目最多运行 10 个自动化服务器 | |
工程师数
|
3
|
处理器
|
Intel Core i7-3930K @ 3.20 GHz
|
内存
|
32 GB 或更高
|
存储容量
|
250 GB 或更高
|
五个项目,每个项目最多运行 20 个自动化服务器 | |
工程师数
|
5
|
处理器
|
Intel Core i7-7820X @ 3.60 GHz 或更高
|
内存
|
64 GB 或更高
|
存储容量
|
1 TB 或更高
|
五个项目,每个项目最多运行 20 个自动化服务器 | |
工程师数
|
10
|
处理器
|
Intel Core i7-7820X @ 3.60 GHz 或更高
|
内存
|
96 GB 或更高
|
存储容量
|
1 TB 或更高
|
BIOS | |
要求的 BIOS 配置
|
启用 Intel VT-x 或 AMD-V 虚拟化支持
|
存储容量 | |
存储容量是项目数量以及项目中设备和对象数量的函数。以下指导准则有助于确定合适的尺寸: | |
一台空的 EcoStruxure BMS 服务器
|
50 MB
|
一台典型的 EcoStruxure BMS 服务器
|
170 MB
|
一台空的 b3920
|
0.07 MB
|
一台空的 MNB 1000
|
0.01 MB
|
一台 Xenta 122 FC
|
1.5 MB
|
一台空的可编程的 Xenta
|
0.04 MB
|
一个 MNLRF1_FanCoil
|
0.36 MB
|
软件设备 | |
操作系统
|
Microsoft Windows 10(64 位)
|
Microsoft Windows Server 2016
|
|
Microsoft Windows Server 2019
|
|
支持以下 Microsoft Windows 10 版本:Professional 和 Enterprise。 | |
支持下列 Microsoft Windows Server 2016 版本:Datacenter、Standard 和 Essentials。 | |
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
Oracle VirtualBox
|
5.2.44 版
|
必要的补充软件
|
Microsoft .NET Framework 4.7.2 以及更高版本
|
兼容性 | |
EcoStruxure Building Operation 软件
|
b版本 1.8.1 及更高版本
a
|
a) 每个 EcoStruxure Building Operation 版本都随 Project Configuration Tool 的服务器包一起发布。安装了特定 EcoStruxure Building Operation 版本的服务器包时,Project Configuration Tool 与该 EcoStruxure Building Operation 版本兼容,无需升级 Project Configuration Tool 软件。 | |
Project Configuration Tool 客户端与服务器之间的通讯 | |
HTTP
|
非二进制,端口可配置,默认 9091
|
与现场 EcoStruxure BMS 服务器的通讯 | |
HTTP
|
非二进制,端口可配置,默认 80
|
物料号 | |
无 Project Configuration Tool 部件号或许可。但是,用于 EcoStruxure BMS 服务器配置的 WorkStation 需要 WorkStation 许可。如需了解更多信息,参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。 |