Verwenden Sie das Dialogfeld Log-Messgerät-Eigenschaften , um ein Log-Messgerät zu konfigurieren und zu bearbeiten.
Komponente |
Beschreibung |
Trendlog |
Enter the trend log you want to display. |
Zeitraum |
Select the period you want to display. |
Berechnungsmethode |
Select the calculation method for the trend log. Für weitere Informationen siehe Calculation Methods . |
Beschriftung |
Type a caption for the widget. |
Beschriftungsverknüpfung |
Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget. |
Min |
Enter the minimum value for the gauge. |
Max |
Enter the maximum value for the gauge. |
Hilfslinien |
Use the guides to define the colors for different values and value ranges. Für weitere Informationen siehe Protokoll-Messgerät . |
Hinzufügen |
Click to add a guide to define the colors for different values and value ranges. Für weitere Informationen siehe Protokoll-Messgerät . |
Wert |
Select a value for the guide in the widget. |
Farbe |
Select a color for the value for the guide in the widget. |
Beschreibung |
Geben Sie eine Beschreibung ein. |
Anzeigerfarbe |
Select the indicator color for the needle or the indicator in the gauge. Für weitere Informationen siehe Protokoll-Messgerät . |
Dezimalzahlen |
Select the number of decimals you want to display. |
Zeitspanne anzeigen |
Select to display the period as a legend. |
Zeiger verwenden |
Select True to use a needle as indicator in the gauge. If no needle is selected the gauge displays the value as an indicator instead. |