La boîte de dialogue Propriétés de la jauge d'enregistrement vous permet de configurer et de modifier une jauge d'enregistrement.
Composant |
Description |
Enregistrement de tendances à afficher |
Enter the trend log you want to display. |
Période |
Select the period you want to display. |
Méthode de calcul |
Select the calculation method for the trend log. Pour plus d'informations, voir Calculation Methods . |
Légende |
Type a caption for the widget. |
Lien légende |
Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget. |
Min |
Enter the minimum value for the gauge. |
Max |
Enter the maximum value for the gauge. |
Guides |
Use the guides to define the colors for different values and value ranges. Pour plus d'informations, voir Jauge d'enregistrement . |
Ajouter |
Click to add a guide to define the colors for different values and value ranges. Pour plus d'informations, voir Jauge d'enregistrement . |
Valeur |
Select a value for the guide in the widget. |
Couleur |
Select a color for the value for the guide in the widget. |
Description |
Saisissez une description. |
Couleur de l'indicateur |
Select the indicator color for the needle or the indicator in the gauge. Pour plus d'informations, voir Jauge d'enregistrement . |
Décimales |
Select the number of decimals you want to display. |
Afficher la période |
Select to display the period as a legend. |
Utiliser une aiguille |
Select True to use a needle as indicator in the gauge. If no needle is selected the gauge displays the value as an indicator instead. |