earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Benutzeroberfläche

Benutzeroberfläche


Produkte: WebStation
Funktionen: Dashboards
Produktversion: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

Eigenschaften-Dialogfeld Protokollwert

Verwenden Sie das Dialogfeld Log-Wert-Eigenschaften , um einen Log-Wert zu konfigurieren und zu bearbeiten.

 
action_zoom_plus_stroke Log-Wert-Eigenschaften – Dialogfeld
Abbildung: Log-Wert-Eigenschaften – Dialogfeld

Tabelle: Log-Wert-Eigenschaften – Dialogfeld

Komponente

Beschreibung

Hinzufügen

Click to add a trend log.

Trendlog

Enter the trend log you want to display.

Symbol

Select an icon to be displayed in front of the value.

Berechnungsmethode

Select the calculation method for the trend log. Für weitere Informationen siehe Calculation Methods .

Zeitraum

Select the period you want to display.

Beschriftung

Type a caption for the widget.

Beschriftungsverknüpfung

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Zeitspanne anzeigen

Select to display the period as a legend.

  • Dashboard-Widgets
  • Protokollwert
  • Dialogfeld Widget – Registerkarte Layout