earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14/03/2024

Cuadro de diálogo de Propiedades de valor de registro

Utilice el cuadro de diálogo Propiedades de valor de registro para configurar y editar un valor de registro.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo de Propiedades de valor de registro
Figura: Cuadro de diálogo de Propiedades de valor de registro

Tabla: Cuadro de diálogo de Propiedades de valor de registro

Componente

Descripción

Añadir

Click to add a trend log.

Mostrar registro de tendencias

Enter the trend log you want to display.

Icono

Select an icon to be displayed in front of the value.

Método de cálculo

Select the calculation method for the trend log. Para obtener más información, consulte Métodos de cálculo .

Período

Select the period you want to display.

Leyenda

Type a caption for the widget.

Enlace de imagen

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Mostrar período

Select to display the period as a legend.

  • Widgets de panel
  • Valor de registro
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño