earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14/03/2024

Boîte de dialogue Propriétés du graphique de valeur d'enregistrement

La boîte de dialogue Propriétés de valeur d'enregistrement vous permet de configurer et de modifier une valeur d'enregistrement.

 
action_zoom_plus_stroke Boîte de dialogue Propriétés du graphique de valeur de point
Figure : Boîte de dialogue Propriétés du graphique de valeur de point

Table : Boîte de dialogue Propriétés du graphique de valeur d'enregistrement

Composant

Description

Ajouter

Click to add a trend log.

Journal de tendances à afficher

Enter the trend log you want to display.

Icône

Select an icon to be displayed in front of the value.

Méthode de calcul

Select the calculation method for the trend log. Pour plus d'informations, voir Calculation Methods .

Période

Select the period you want to display.

Légende

Type a caption for the widget.

Lien légende

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Afficher la période

Select to display the period as a legend.

  • Widgets de tableau de bord
  • Valeur d'enregistrement
  • Boîte de dialogue Widget – Onglet Agencement