earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface de utilizador

Interface de utilizador


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14-03-2024

Caixa de diálogo de Propriedades do valor de registo

Utilize a caixa de diálogo Propriedades do valor de registo para configurar e editar um valor de registo.

 
action_zoom_plus_stroke Caixa de diálogo de Propriedades do valor de registo
Imagem: Caixa de diálogo de Propriedades do valor de registo

Tabela: Caixa de diálogo de Propriedades do valor de registo

Componente

Descrição

Adicionar

Click to add a trend log.

Apresentar registo de tendências

Enter the trend log you want to display.

Ícone

Select an icon to be displayed in front of the value.

Método de cálculo

Select the calculation method for the trend log. Para mais informações, consulte Calculation Methods .

Período

Select the period you want to display.

Legenda

Type a caption for the widget.

Link de legenda

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Mostrar período

Select to display the period as a legend.

  • Widgets de dashboard
  • Valor de registo
  • Caixa de diálogo de widget — separador layout