earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14/03/2024

Propiedades del período sobre gráfico de período - Cuadro de diálogo

Utilice el cuadro de diálogo Propiedades del período sobre gráfico de período para configurar y editar un periodo sobre gráfico de período.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo Propiedades del período sobre gráfico de período
Figura: Cuadro de diálogo Propiedades del período sobre gráfico de período

Tabla: Cuadro de diálogo Propiedades del período sobre gráfico de período

Componente

Descripción

Añadir

Click to add a trend log.

Mostrar registro de tendencias

Enter the trend log you want to display.

Tipo de gráfico

Select the type of chart you want to display.

Método de cálculo

Select the calculation method for the trend log. Para obtener más información, consulte Métodos de cálculo .

Color

Select the color you want to use for the trend log.

Eje Y

Select the position of the y-axis.

Datos ausentes

Select how to display missing data.

Período

Select the period you want to display.

Leyenda

Type a caption for the widget.

Enlace de imagen

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Mostrar leyenda

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

Mostrar período

Select to display the period as a legend.

Apilar series

Select to stack the series.

Eje Y mínimo

Enter the Y-axis minimum.

Eje Y máximo

Enter the Y-axis maximum.

Decimales

Select the number of decimals you want to display.

  • Widgets de panel
  • Periodo sobre gráfico de periodo
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño