earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14/03/2024

Propriétés du graphique Période sur Période – Boîte de dialogue

La boîte de dialogue Propriétés du graphique Période sur Période vous permet de configurer et de modifier un graphique Période sur période.

 
action_zoom_plus_stroke Boîte de dialogue Propriétés du graphique Période sur Période
Figure : Boîte de dialogue Propriétés du graphique Période sur Période

Table : Boîte de dialogue Propriétés du graphique Période sur Période

Composant

Description

Ajouter

Click to add a trend log.

Journal de tendances à afficher

Enter the trend log you want to display.

Type de graphiques

Select the type of chart you want to display.

Méthode de calcul

Select the calculation method for the trend log. Pour plus d'informations, voir Calculation Methods .

Couleur

Select the color you want to use for the trend log.

Axe Y

Select the position of the y-axis.

Données manquantes

Select how to display missing data.

Période

Select the period you want to display.

Légende

Type a caption for the widget.

Lien légende

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Afficher la légende

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

Afficher la période

Select to display the period as a legend.

Empiler séries

Select to stack the series.

Axe Y minimum

Enter the Y-axis minimum.

Axe Y maximum

Enter the Y-axis maximum.

Décimales

Select the number of decimals you want to display.

  • Widgets de tableau de bord
  • Graphique période sur période
  • Boîte de dialogue Widget – Onglet Agencement