earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface de utilizador

Interface de utilizador


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14-03-2024

Propriedades do gráfico de período ao longo de período – Caixa de diálogo

Utilize a caixa de diálogo Propriedades do gráfico de período ao longo de período para configurar e editar um gráfico de período ao longo de período.

 
action_zoom_plus_stroke Caixa de diálogo de propriedades do gráfico de período ao longo de período
Imagem: Caixa de diálogo de propriedades do gráfico de período ao longo de período

Tabela: Caixa de diálogo de propriedades do gráfico de período ao longo de período

Componente

Descrição

Adicionar

Click to add a trend log.

Apresentar registo de tendências

Enter the trend log you want to display.

Tipo de gráfico

Select the type of chart you want to display.

Método de cálculo

Select the calculation method for the trend log. Para mais informações, consulte Calculation Methods .

Cor

Select the color you want to use for the trend log.

Eixo Y

Select the position of the y-axis.

Dados em falta

Select how to display missing data.

Período

Select the period you want to display.

Legenda

Type a caption for the widget.

Ligação da legenda

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Mostrar legenda

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

Mostrar período

Select to display the period as a legend.

Empilhar séries

Select to stack the series.

Mínimo do eixo Y

Enter the Y-axis minimum.

Máximo do eixo Y

Enter the Y-axis maximum.

Decimais

Select the number of decimals you want to display.

  • Widgets de dashboard
  • Gráfico de período ao longo de período
  • Caixa de diálogo de widget — separador layout