earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Misuratore di registro

A log gauge displays trend log values in a gauge.

Usando le guide, puoi configurare la scala del misuratore per visualizzare i diversi colori nelle diverse gamme sulla scala.

Puoi usare due metodi per visualizzare il valore nel misuratore: una lancetta o una scala di indicazione all'interno del misuratore.

Per esempio, vuoi un misuratore dei registri che visualizzi i valori di registro tra 0 e 30. I valori inferiori a 10 sono troppo bassi e verranno contrassegnati in blu. I valori tra 10 e 20 vanno bene e verranno contrassegnati in verde. I valori tra 20 e 30 sono troppo alti e verranno contrassegnati in rosso. Vuoi una lancetta che indichi il valore sulla scala del misuratore.

Configura la scala per il misuratore utilizzando il valore min 0 e il valore max 30.

Aggiungi tre guide nel campo Guide. Configurale nella maniera seguente:

  • Valore = 10 e colore blu. In questo modo il valore può andare a 0 a 10 blu nel misuratore.

  • Valore = 20 e colore verde. In questo modo il valore può andare a 11 a 20 verde nel misuratore.

  • Valore = 30 e colore rosso. In questo modo il valore può andare a 21 a 30 rosso nel misuratore.

È possibile far diventare il colore nero e utilizzare la lancetta per visualizzare il valore.

Se imposti l'indicatore sul colore nero ma dimentichi di impostare Usare la lancetta per true avrai un indicatore nero all'interno del misuratore che visualizza il valore.

  • Come funzionano i dashboard
  • Widget nel dashboard
  • Configurazione di un misuratore di registro