earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Gráfico circular de registro

A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.

El gráfico circular de registro puede contener uno o varios registros. Es posible cambiar los colores y el método de cálculo de cada registro.

Centro del gráfico circular

El centro del gráfico circular puede utilizar para mostrar los siguientes valores:

  • Nada: no muestra ningún centro de gráfico circular.

  • Media: muestra el valor medio de todos los registros añadidos al gráfico circular.

  • Total: muestra la suma de todos los registros añadidos al gráfico circular.

  • Mín: muestra el valor del registro con el valor más bajo.

  • Máx: muestra el valor del registro con el valor más alto.

Valores numéricos

Puede obtener una presentación numérica de todos los valores del gráfico circular de registro con la función Mostrar valores.

  • Cómo funcionan los paneles
  • Dashboard Widgets
  • Cómo configurar un gráfico circular de registro