A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.
日志饼可包含一个或多个日志。可更改每个日志的颜色和计算方式。
饼中心可用于显示以下的值:
无:不显示任何饼图中心。
平均:显示添加到饼图中的所有日志的平均值。
总计:显示添加至饼图的所有日志的总和。
最小值:显示具有最小值的日志的值。
最大值:显示具有最高值的日志的值。
您可使用显示值功能获得所有值的数字显示。